请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-570LC43 我 在 初始化时将 RTIGCTRL 的 COS 位清零、但看不到效果。 计时器在等待断点时继续运行。 我没有外部时钟。 NTUSEL 的值为0h。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 在 初始化时将 RTIGCTRL 的 COS 位清零、但看不到效果。 计时器在等待断点时继续运行。 我没有外部时钟。 NTUSEL 的值为0h。
您好 Jayant、
对于 TMS570LC43x、有一个片上 CTI (交叉触发器接口)模块、该模块可编程为将调试确认信号(DBGACK 在暂停时置位)从 CPU 路由到其余器件。 必须先启用 CTI、然后系统的其余部分(如 RTI)才能看到 DBGACK 被置为有效、从而在调试状态期间停止计数器。
我们更新了 GEL 文件以启用/禁用 CTI。 在 CCS 中,您可以使用"CCS-->Scripts->Configure Cross rigging"来启用 CTI。