This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:在使用器件的情况下无法获得互锁高侧信号(HS) TPS2H000BQPWP、而微控制器为 TMS570LS1224。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01445, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1104993/tms570ls1224-unable-to-get-interlock-high-side-signal-hs-with-part-being-used-is-tps2h000bqpwp-and-the-microcontroller-being-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:TIDA-01445、

您好!  

我们在所提供的参考链接中没有发现任何相关性。 请参阅附加链接以供您参考。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089323/tms570ls1224-unable-to-get-interlock-high-side-signal-hs-with-part-being-used-is-tps2h000bqpwp-and-the-microcontroller-being-tms570ls1224/4049941#4049941

仍然、INT_PIN_1和 INT_PIN_2短接、我们无法获取类似的 ADC_HS_CS 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal、

    我认为这个问题与 TMS570LS1224微控制器无关。 请咨询 TIDA-01445 TI 设计的作者。