This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:是否有任何方法可以将支持从 FreeRTOS v9升级到 FreeRTOS v10?

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1105157/tms570lc4357-is-there-any-way-to-upgrade-the-support-from-freertos-v9-to-freertos-v10

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我有一个 Hercules 安全 MCU 开发套件。 我使用的是 Code Studio v11和 HALCoGen v4。
HALCoGen 正在为 FreeRTOS v9生成驱动程序。 是否有任何方法可以使用 HALCoGen 生成支持 FreeRTOS v10的驱动程序?

任何建议均可获得采纳。
谢谢你。

此致
Ua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UA、

    我们按原样提供 FreeRTOS 示例。 我们没有计划支持 FreeRTOS v10或更高版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。