This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:USB 端口打开过程

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, AWR1642, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103834/tm4c129enczad-usb-port-opening-procedure

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR1843

我参考了以下 URL 来打开 TM4C129x 的 USB 端口。
e2e.ti.com/.../3060977

基于引用的 URL
xdsdfu.exe -e

xdsdfu.exe -b bootloader.bin
键入命令 xdsdfu.exe -b bootloader.bin 时、我在下图中看到了该消息。

这是打开 USB 端口的步骤吗?
显示此消息的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我以这种方式解释以下命令的含义。

    xdsdfu.exe -e
    在命令提示符处显示设备固件信息。

    xdsdfu.exe -b bootloader.bin
    这是我在查看简历时没有列出的信息。

    xdsdfu.exe -f Firmware.bin -r
    这会将固件下载到 XDS110。

    如果我想打开一个 USB 并分配一个 COM 端口号、我真的需要另一个命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我在这篇文章中回答了您的问题。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103830/tm4c129enczad-usb-port-opening-procedure

     我不太清楚您的 TM4C129ENCZAD 应用是什么。 是否要将其用作 XDS110仿真器? 如果这是您正在寻找的内容、请参阅用户手册和我回复的上述帖子。  

     如果您使用的 AWR1642开发板上有 TM4C129器件、并且您想要重新编程固件、则无需更新引导加载程序。 在屏幕截图中、您显示器件已处于 DFU 模式。 这是 AWR1692板上的 TM4C129、还是一款全新的 TM4C129器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您回答问题。

    我将其用作加载到 AWR1843中的应用的调试器。

    布线如随附文件中所述。
    USB 连接器和 tm4c129XX 的布线。
    顺便说一下、JTAG 引脚未连接到任何位置。

    e2e.ti.com/.../4137.USB-and-TM4C129XX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     正如我在回答的另一篇文章中所说、 当您打开新的文章时、请在器件型号字段中指定 AWR1843。 我们的雷达团队将更好地支持您的问题。  

     由于我不知道 AWR1843及其 EVM、因此我只能从 TM4C129 MCU 的角度回答。 查看您的原理图、您只具有 USB 挂钩连接。 如果要将 TM4C1129用作 XDS110仿真器、则需要具有 JTAG 访问权限。 JTAG 访问将允许您下载引导加载程序。 引导加载程序运行后、可以加载 XDS110固件。 我粘贴了之前的说明、并在此处再次显示。 如第1步所示、您必须使用 JTAG 连接连接到 TM4C129。 您的原理图中缺少这一点。 由于您拥有原始版本的 TM4C129、因此还必须执行步骤3、即首先将引导加载程序闪存到地址0x0处的 MCU 上。 将引导加载程序编程到原始器件后、它可以接受如下所示的新固件。 以上所述、请打开一个包含 AWR1843器件型号的新帖子、因为他们可能会有其他建议。  

    xdsdfu -m
    xdsdfu -f firmware.bin -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我是否需要 JTAG 连接才能将其用作调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请参阅我对 您创建的新帖子的回复。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1104935/tm4c129enczad-tm4c129enczad-setup