This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:TM4C129ENCZAD 设置

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1104935/tm4c129enczad-tm4c129enczad-setup

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR1843

设置的情况下运行
我想打开一个 USB 端口、
当我找到方法时、我发现我必须使用 LM 闪存程序或 XDS110仿真器上传固件。

问题:如何使用 LM 闪存程序和 XDS110仿真器?

必要项目 XDS110仿真器需要调试探针、并且必须在 LM 闪存程序中写入什么内容?

如何编写据说您可以通过将这些引脚连接到 JTAG 引脚来编写、但没关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您不能使用 LM 闪存编程器。 LM 闪存编程器仅用于 ICDI 调试探针。 如果您有不同的调试、例如 XDS110、XDS200、XDS100或 Jlink 等、则不能使用 LM 闪存编程器。 您可以使用 Uniflash 或 CCS 对 XDS110引导加载程序进行编程。 将 XDS110引导加载程序编程到芯片后、它将枚举为  USB DFU 器件。 然后、您可以下载 XDS110固件。  在其他帖子中、我建议您打开有关  AWR1843的新主题、请您这样做、以便雷达论坛的专家可以更好地帮助您使用 XDS110访问 AWR1843。 当您提出新主题时、请将 AWR1843指定为您的器件型号。 谢谢。

     我认为、为了使原生的 TM4C129 MCU 成为 XDS110调试探针、您应该这样做。

     您必须具有对 TM4C129的 JTAG 访问权限。 您的电路板必须具有连接到 MCU JTAG 接口的 JTAG 连接器。  

     2 您必须有调试探针(例如 XDS110、XDS100、XDS200)到 accessTM4C129芯片。 在这里要特别注意、因为在您将 TM4C129 MCU 变为 XDS110调试探针之前、您必须具有另一个调试探针才能访问 MCU 上的 JTAG 接口。 这是一种 Catch-22情况。 AWR EVM 您已经使用 XDS110固件对 TM4C129 MCU 进行了预编程、无需执行任何操作。 但这里是不同的。 这里是一款全新的 TM4C129器件。  所以、您  

     3. 在对 TM4C129进行 JTAG 访问后、您可以使用 Uniflash 或 CCS 将 XDS110引导加载程序编程到 TM4C129's 闪存中。 根据 CCS 的安装位置、您可以在以下位置找到 XDS110引导加载程序。

     对引导加载程序进行编程后、TM4C129成为 USB DFU (器件固件更新)器件。 它可以通过 USB 端口对 XDS110固件进行编程。 XDS110固件位于以下位置。 请参阅以下 XDS110固件和 xdsdfu.exe。

     再次仔细阅读有关如何将 XDS110编程到原始芯片的步骤。  

     最后、请打开一个具有 AWR1843 PAR 编号的新话题、与 AWR 专家联系。 AWR1843是您的终极 应用。 访问 AWR1843的方法可能有很多种。 使用 XDS110可能只是其中一种方法。 我真的不是 AWR1843的专家。