This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:从 TMS570LC4357迁移到 RM48L843

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1104456/rm57l843-migrating-from-tms570lc4357-to-rm48l843

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357HALCOGEN

您好,

我们正在 从 TMS570LC4357迁移到 RM48L843、因为 TI 库存中的 TMS570器件缺货。

请告诉我需要完成哪些代码移植。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandana、

    简单的方法是使用 HALCOGen 生成 RM48L843硬件驱动程序、并将您的应用代码移植到新项目。

    RM48是一种小端字节序器件、但 TMS570LC43x 是一种大端字节序器件。 如果以字节模式访问寄存器或存储器内容、则需要 交换字节顺序。 例如、  

    TMS570

    #define SPI1_TX_ADDR ((uint32_t)(&(spiREG1->DAT1))+ 2)
    #define SPI1_RX_ADDR ((uint32_t)(&(spiREG1->BUF))+ 2)

    2. RM48

    #define SPI1_TX_ADDR ((uint32_t)(&(spiREG1->DAT1))+ 0)
    #define SPI1_RX_ADDR ((uint32_t)(&(spiREG1->BUF))+ 0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的反馈。 我们将在 HALCOGen 的帮助下继续操作、并处理字节序。

    我想请您参考这两个控制器的引导加载程序。

    可以在这里吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandana、

    您可以在此处找到并下载 CAN 引导加载程序:

    https://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/Examples/Examples.html#bootloader

    它 支持 LC43x、LS31x、LS12x、LS07x、LS04x、 RM42、RM44、RM46、RM48和 RM57系列