This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AE6PM:TM4C123常规查询

Guru**** 2815195 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123AE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1104822/tm4c123ae6pm-tm4c123-general-inquiries

器件型号:TM4C123AE6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我正在研究用于新项目的 TM4C123 Tiva C 系列微控制器、我有一些问题。

1.看一下部件、可以看到有多种不同类型的 USB 外设。 我只需要执行 USB 器件。 器件器件是否可用于所有 USB 外设? 采用64LQFP 封装且具有64或128K 闪存器件的 TM4C123器件是我们的新产品选择。

2.同一芯片-有多种类型的 USB 外设。 它们是否都支持设备模式?

相同的芯片-有时没有特定于 PWM 的外设、但我们从数据表中认为、我们可以使用标准计时器模块设置 PWM 引脚。

4、同一芯片-定义了8个以上的 ADC 管脚时有隐含的变化-看起来这是一个扫描周期的限值。

5.同一芯片—并不总是通告“单线”功能。 这是所有 Tiva-C 芯片都通过外设库支持的吗?

6、同样的芯片-我们认为我们可以在芯片上加载一个引导加载程序、该加载程序将管理我们应用程序的两个副本-"以前或当前"版本和"新或未来"版本、 引导加载程序可以使用265K FRAM 芯片等非板载部件来实现这一点、通过 CAN 接受程序。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~引语 userid="432284" URL"μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1104822/tm4c123ae6pm -tm4c123-常规查询"]

    1.看一下部件、可以看到有多种不同类型的 USB 外设。 我只需要执行 USB 器件。 器件器件是否可用于所有 USB 外设? 采用64LQFP 封装且具有64或128K 闪存器件的 TM4C123器件是我们的新产品选择。

    [/报价]

    部分器件型号仅支持器件、部分器件支持器件、主机和 OTG、完全不支持 USB。 有关  满足您的闪存和 USB 要求的器件型号、请参阅 www.ti.com/.../spmt285上的产品选择指南。  

    [~引语 userid="432284" URL" URL ="μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1104822/tm4c123ae6pm -tm4c123-常规查询"]2. 同一芯片-具有多种类型的 USB 外设。 它们是否都支持设备模式?[/quot]

    是的、如果器件支持 USB、则至少支持器件模式。  

    [~引语 userid="432284" URL" URL ="μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1104822/tm4c123ae6pm -tm4c123-常规查询"]3. 同一芯片-有时没有特定于 PWM 的外设、但我们从数据表中认为、我们可以使用标准计时器模块设置 PWM 引脚。

    是的、通用定时器模块也可以在 PWM 模式下运行。  

    [~引语 userid="432284" URL"μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1104822/tm4c123ae6pm -tm4c123-常规查询"]4. 相同的芯片-定义了8个以上的 ADC 引脚时、有一个隐含的变化-看起来这是一个扫描周期的限制。

    您的问题不清楚。  某些 TM4C123器件型号使用两个片上 ADC 模块支持多达24个通道、而大多数采用一个 ADC 模块支持12个通道。 每个 ADC 模块支持四个不同的采样序列发生器、每个序列发生器支持1、4或8个采样。 如果您有8个以上的通道。您可以将这些通道划分为多个序列发生器、并且所有序列发生器都将根据其编程的优先级启动。  

    [~引语 userid="432284" URL" URL ="μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1104822/tm4c123ae6pm -tm4c123-常规查询"]5. 同一芯片-并不总是通告"单线"功能。 这是所有 Tiva-C 芯片都通过外设库支持的吗?

    该库将从软件配套资料的角度支持单线功能。 TM4C123不支持单线制。

    [~引语 userid="432284" URL" URL ="μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1104822/tm4c123ae6pm -tm4c123-常规查询"]6. 同一芯片-我们认为我们可以在芯片上加载一个引导加载程序、该加载程序将管理我们应用程序的两个副本-"以前或当前"版本和"新或未来"版本、 引导加载程序可以使用265K FRAM 芯片等非板载部件来实现这一点、并通过 CAN 接受程序。[/quot]

    我们有支持 CAN 接口的引导加载程序。 还有一份使用 CAN 接口进行引导加载的应用报告、其中包含软件示例。 请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/spna244。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了问题5的答案。 TM4C123不支持单线制。