This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:保形涂层问题

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1104440/tm4c1294kcpdt-problems-with-conformal-coating

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!
客户在原型设计阶段保形涂层(16个中有3个)后发现 TM4C 出现故障。 他是否必须执行任何程序? 我们建议使用任何涂层材料?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

     我不知道您对保形涂层的疑问。 我在内部提出要求、并将返回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、
    我就此问题向他们提出了进一步的问题。 他们看到在涂层之后 RTC 不工作。

    1. 没有物理故障;除 RTC (涂层前工作)外,所有其它功能均正常工作;涂装后,如果装入电池,电压将从3V 降至0V。
      因为他们在没有 RTC 功能的系统中使用此板。
    2. 您使用的是什么涂层材料?
      - SCC3保形涂层和 DCT 更薄混合比2:1 (保形涂层材料:来自电润滑的 SCC3保形涂层、更薄:来自电润滑的 DCT 更薄)

    3. 您是否检查了引脚和焊接? 您是否对电路板进行了 X 射线检查?
      –已检查放大镜镜头上的所有引脚;发现 TM4C 引脚在1块电路板上生锈;它们已清洁并重新焊接在这些引脚上。 然后进行测试并进行涂层。
      之后它又能正常工作了吗?  -是的,它开始工作。

    4. 例如、在1个电路板中、RTC 部分不工作;
      它始终是 RTC 部分还是其他错误? –仅 RTC (如上述 SL 中所述。 1号)
      如果是 RTC、故障是否会通过重新编程消失? –否(我们已重新编程并更换了电池,仍然是同一个问题)

    5. > TM4C 涂层是否需要遵循任何标准、请更新。
      我将检查此问题–请更新(TM4C 焊接在电路板上后是否存在特定的涂层持续时间,因为我们正在对使用1至2年的电路板进行涂层)

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

     我仍在等待我们这个主题的专家发表意见。 同时、 您能否了解保形涂层是否应用于整个 PCB、或者仅应用于 PCB 的一个子区域或仅应用于 MCU? 我不了解保形涂层的工作原理、也不知道它会如何影响 RTC。 RTC 由 外部32.768kHz 晶振供电运行。 晶体是否可能损坏或电池是否损坏。 您能否让客户执行 ABA 交换测试。 将怀疑有问题的 MCU 换用到已知良好的板上、RTC 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger: 我们知道、我们的一些客户出于防潮或安全保护等原因在 PCB 组装后对器件进行化学涂层、但作为半导体供应商、我们不会评估这些材料。 因此、我们不建议在您的系统中使用或不使用此类材料。

    在本次在线研讨会下、您可以找到一个查看不同材料优缺点的好方法。  https://www.dfrsolutions.com/hubfs/Resources/services/Coatings-and-Pottings-Issues-Challenges-and-Consortium.pdf