This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如何在 TM4C129XNZAD 中设置延迟函数

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1104278/tm4c129xnczad-how-to-set-the-delay-function-in-tm4c129xnzad

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

请告诉我、如何在 TM4C129XNZAD 微控制器中设置/应用延迟功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请告诉我是否有任何可用于延迟的内部编译库函数、如果没有、则意味着告诉我如何计算延迟并应用。

    谢谢、我正在等待您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    任何人请向我发送库详细信息、TM4C129XNZAD 微控制器中提供了哪些内置库函数。 我忘记在单个主题中询问所有问题、这是我发布的三个主题。 请在 这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以使用 SysCtlDelay()函数。 请参见下面的。  SysCtlDelay(1)将等于3个系统周期。  

    请看下面的示例。  

    G_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
    SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_USE_PLL |
    SYSCTL_CFG_VCO_240)、120000000);

    SysCtlDelay (g_ui32SysClock / 3);//这将提供1秒延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。您能告诉 MR TM4C129xnzad 控制器中有哪些内置函数可用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     INBUILD 函数是什么意思?  https://www.ti.com/lit/ug/spmu298e/spmu298e.pdf 中记录了所有 TivaWare 驱动程序函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。

    我正在请求内部编译库函数。例如现在 SysCtlDelay()函数是内部编译库之一,就像有任何其他库可用一样。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysCtlDelay 是外设驱动程序库之一。 还有图形库、传感器库、usblib 和工具以及 uitls 库。 您为什么不去安装 TivaWare 并查看它们。 请参见下面的。 所有文档均可在 doc4s 目录中找到。 SysCtlDelay 只是外设驱动程序库中提供的一个函数。