This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:当 SSI2模块与传感器连接时、不生成数据

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103610/tm4c1294ncpdt-data-not-generated-when-ssi2-module-is-interfaced-with-sensor

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLTM4C123

您好!

当 SSI0模块与 ADXL345连接时、它会在超级终端上生成信号和数据、

但是、当取代 SSI2或其他模块而不是 SSI0时、根本无法获取数据或信号

请建议修复此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它应该在整个代码中将 SSI0_BASE 替换为 SSI2_base、还应该将必须为 SSI2配置的 GPIO 引脚替换为 SSI2_base。 您可能会错过一些东西。 例如、您可能已将以下引脚用于 SSI0。

    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOA);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PA2_SSI0CLK);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PA3_SSI0FSS);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PA4_SSI0XDAT0);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PA5_SSI0XDAT1);

    GPIOPinTypeSSI (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_3 |
    GPIO_PIN_2);

    对于 SSI2、您必须更改为以下内容。  

    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOD);

    GPIOPinConfigure (GPIO_PD3_SSI2CLK);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PD2_SSI2FSS);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PD1_SSI2XDAT0);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PD0_SSI2XDAT1);

    GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_1 |
    GPIO_PIN_0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~引脚 userid="93620" URL"/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/1103610/tm4c1294ncpdt-data-not generated-when -SSI2-module-is-interfinded-with sensor/4088542#4088542"

    GPIOPinConfigure (GPIO_PD3_SSI2CLK);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PD2_SSI2FSS);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PD1_SSI2XDAT0);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PD0_SSI2XDAT1);

    GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_1 |
    GPIO_PIN_0);

    [/报价]

    正如您提到的、我更改了代码、但对我来说不起作用。 即使我也尝试将 SSI0更改为 SSI3、但无法接收任何数据或信号。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是您没有从外部器件接收数据、还是没有从 MCU 看到任何 SSICLK 之类的信号。 您能否显示 SSI2CLK、SSI2FSS、SSI2XDAT0和 SSI2XDAT1信号的示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么不尝试这个 SSI2的简单示例。 我在示波器上看到 SSI2CLK 和 SSI2TX 信号。  

    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/ssi.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "driverlib/rom_map.h"
    #include "driverlib/rom.h"
    #include "utils/uartstdio.h"
    
    
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Number of bytes to send and receive.
    //
    //*****************************************************************************
    #define NUM_SSI_DATA            3
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure SSI0 in master Freescale (SPI) mode.  This example will send out
    // 3 bytes of data, then wait for 3 bytes of data to come in.  This will all be
    // done using the polling method.
    //
    //*****************************************************************************
    int
    main(void)
    {
        uint32_t ui32SysClock;
    
        uint32_t pui32DataTx[NUM_SSI_DATA];
        uint32_t pui32DataRx[NUM_SSI_DATA];
        uint32_t ui32Index;
    
        //
        // Set the clocking to run directly from the external crystal/oscillator.
        // TODO: The SYSCTL_XTAL_ value must be changed to match the value of the
        // crystal on your board.
        //
        ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
                                           SYSCTL_OSC_MAIN |
                                           SYSCTL_USE_PLL), 120000000);
    
    
        //
        // The SSI0 peripheral must be enabled for use.
        //
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI2);
    
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
    
        GPIOPinConfigure(GPIO_PD3_SSI2CLK);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PD2_SSI2FSS);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PD1_SSI2XDAT0);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PD0_SSI2XDAT1);
    
        GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_1 |
        GPIO_PIN_0);
    
        SSIConfigSetExpClk(SSI2_BASE, ui32SysClock, SSI_FRF_MOTO_MODE_0,
                           SSI_MODE_MASTER, 10000000, 16);
    
        //
        // Enable the SSI0 module.
        //
        SSIEnable(SSI2_BASE);
    
        //
        // Read any residual data from the SSI port.  This makes sure the receive
        // FIFOs are empty, so we don't read any unwanted junk.  This is done here
        // because the SPI SSI mode is full-duplex, which allows you to send and
        // receive at the same time.  The SSIDataGetNonBlocking function returns
        // "true" when data was returned, and "false" when no data was returned.
        // The "non-blocking" function checks if there is any data in the receive
        // FIFO and does not "hang" if there isn't.
        //
        while(SSIDataGetNonBlocking(SSI2_BASE, &pui32DataRx[0]))
        {
        }
    
        //
        // Initialize the data to send.
        //
        pui32DataTx[0] = 's';
        pui32DataTx[1] = 'p';
        pui32DataTx[2] = 'i';
    
        //
        // Send 3 bytes of data.
        //
    
        while (1)
        {
    
        	for (ui32Index = 0; ui32Index<3; ui32Index++)
        	{
    
        		//
        		// Send the data using the "blocking" put function.  This function
        		// will wait until there is room in the send FIFO before returning.
        		// This allows you to assure that all the data you send makes it into
        		// the send FIFO.
        		//
        		SSIDataPut(SSI2_BASE, pui32DataTx[ui32Index]);
        	}
    
        }
    
    
        //
        // Return no errors
        //
        return(0);
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的编码、我  能够使用逻辑分析仪看到 SSI2CLK、SSI2FSS 和 SSI2TX 信号。  当我将您的代码与  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_master_slave_xfer 示例代码进行比较时、这里使用了 SSI1IntHandler 函数。 在 startup_ccs.c 中  声明了代码 SSI1IntHandler。 但 您的代码不包含此函数。 我删除  了 startup_ccs.c 中的 SSI1IntHandler 声明 以获取 SSI2信号。  在 SPI 通信期间是否有必要使用此功能?  

     

    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_ints.h"
    #include "driverlib/debug.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/rom.h"
    #include "driverlib/rom_map.h"
    #include "driverlib/ssi.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "utils/uartstdio.h"
    
    //****************************************************************************
    //
    // The variable g_ui32SysClock contains the system clock frequency in Hz.
    //
    //****************************************************************************
    uint32_t g_ui32SysClock;
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Global flag to indicate data has been received.
    //
    //*****************************************************************************
    volatile uint32_t g_breceiveFlag = 0;
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Number of bytes to send and receive.
    //
    //*****************************************************************************
    #define NUM_SSI_DATA            4
    
    //*****************************************************************************
    //
    // The error routine that is called if the driver library encounters an error.
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef DEBUG
    void
    __error__(char *pcFilename, uint32_t ui32Line)
    {
    }
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure the UART and its pins. This must be called before UARTprintf().
    //
    //*****************************************************************************
    void
    ConfigureUART(void)
    {
        //
        // Enable the GPIO Peripheral used by the UART.
        //
        ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    
        //
        // Enable UART0.
        //
        ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
    
        //
        // Configure GPIO Pins for UART mode.
        //
        ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
        ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
        ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    
        //
        // Initialize the UART for console I/O.
        //
        UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock);
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // When the received FIFO is half-full, an interrupt will be generated.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    SSI1IntHandler(void)
    {
        uint32_t ui32Status;
    
        //
        // Read SSIMIS (SSI Masked Interrupt Status).
        //
        ui32Status = MAP_SSIIntStatus(SSI1_BASE, true);
    
        //
        // Clear the SSI interrupt.
        //
        MAP_SSIIntClear(SSI1_BASE, ui32Status);
    
        //
        // Turn off the RX FIFO interrupt.
        //
        MAP_SSIIntDisable(SSI1_BASE, SSI_RXFF);
    
        g_breceiveFlag = 1;
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure SSI0 in Quad-SSI master Freescale (SPI) mode and SSI1 in Quad-SSI
    // slave mode.  The SSI0 will send out 4 bytes of data in advanced Quad mode
    // and the SSI1 slave will receive the 4 bytes of data also in Quad-mode.  The
    // slave will generate interrupt upon receiving the 4 bytes of data.
    //
    //*****************************************************************************
    int
    main(void)
    {
        uint32_t pui32DataTx[NUM_SSI_DATA];
        uint32_t pui32DataTx1[NUM_SSI_DATA];
        uint32_t pui32DataRx[NUM_SSI_DATA];
        uint32_t ui32Index;
    
        //
        // Run from the PLL at 120 MHz.
        // Note: SYSCTL_CFG_VCO_240 is a new setting provided in TivaWare 2.2.x and
        // later to better reflect the actual VCO speed due to SYSCTL#22.
        //
        g_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
                                                 SYSCTL_OSC_MAIN |
                                                 SYSCTL_USE_PLL |
                                                 SYSCTL_CFG_VCO_240), 120000000);
    
        //
        // Set up the serial console to use for displaying messages.
        //
        ConfigureUART();
    
        //
        // Display the setup on the console.
        //
        UARTprintf("SSI Master-Slave Transfer Example.\n");
        UARTprintf("Mode: Legacy SPI\n");
        UARTprintf("Data: 8-bit\n\n");
    
        //
        // The SSI0 and SSI1 peripheral must be enabled for use.
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI1);
    
        //
        // For this example SSI0 is used with PortA[5:2].  The SSI1 uses
        // PortB and PortE for the SSICLK, SSIFss and the TX/RX pins.
        // GPIO ports need to be enabled so those pins can be used.
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
    	
       
        //
        // Configure the pin muxing for SSI0 functions on PA[5:2].
        // Configure the pin muxing for SSI1 functions on PB and PE.
        //
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA2_SSI0CLK);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA3_SSI0FSS);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA4_SSI0XDAT0);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA5_SSI0XDAT1);
    
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PB5_SSI1CLK);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PB4_SSI1FSS);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PE4_SSI1XDAT0);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PE5_SSI1XDAT1);
    
        //
        // Configure the GPIO settings for the SSI pins.  This function also gives
        // control of these pins to the SSI hardware.  Consult the data sheet to
        // see which functions are allocated per pin.
        // The pins are assigned as follows:
        //      SSI0
        //      PA5 - SSI0RX
        //      PA4 - SSI0TX
        //      PA3 - SSI0Fss
        //      PA2 - SSI0CLK
        //      SSI1
        //      PE5 - SSI1RX
        //      PE4 - SSI1TX
        //      PB4 - SSI1Fss
        //      PB5 - SSI1CLK
        //
        MAP_GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_2);
        MAP_GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4 );
        MAP_GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4 );
    
        //
        // Configure and enable the SSI0 port for SPI master mode.  Use SSI0,
        // system clock supply, idle clock level low and active low clock in legacy
        // Freescale SPI mode, master mode, 2MHz SSI frequency, and 8-bit data.
        // For SPI mode, you can set the polarity of the SSI clock when the SSI
        // unit is idle.  You can also configure what clock edge you want to
        // capture data on.  Please reference the datasheet for more information on
        // the different SPI modes.
        //
        MAP_SSIConfigSetExpClk(SSI0_BASE, g_ui32SysClock, SSI_FRF_MOTO_MODE_0,
                           SSI_MODE_MASTER, 2000000, 8);
    
        //
        // Configure and enable the SSI1 port for SPI slave mode with matching
        // SPI mode, clock speed, and data size parameters as the master.
        //
        MAP_SSIConfigSetExpClk(SSI1_BASE, g_ui32SysClock, SSI_FRF_MOTO_MODE_0,
                           SSI_MODE_SLAVE, 2000000, 8);
    
        //
        // Enable processor interrupts.
        //
        MAP_IntMasterEnable();
    
        //
        // Enable SSI1 interrupt on RX FIFO full.
        //
        MAP_SSIIntEnable(SSI1_BASE, SSI_RXFF);
       
        //
        // Enable the SSI1 interrupts on the processor (NVIC).
        //
        IntEnable(INT_SSI1);
        
        //
        // Enable the SSI0 and SSI1 modules.
        //
        MAP_SSIEnable(SSI0_BASE);
        MAP_SSIEnable(SSI1_BASE);
    		
        //
        // Read any residual data from the SSI port.  This makes sure the receive
        // FIFOs are empty, so we don't read any unwanted junk.  This is done here
        // because the SPI SSI mode is full-duplex, which allows you to send and
        // receive at the same time.  The SSIDataGetNonBlocking function returns
        // "true" when data was returned, and "false" when no data was returned.
        // The "non-blocking" function checks if there is any data in the receive
        // FIFO and does not "hang" if there isn't.
        //
        while(MAP_SSIDataGetNonBlocking(SSI0_BASE, &pui32DataRx[0]))
        {
        }
        while(MAP_SSIDataGetNonBlocking(SSI1_BASE, &pui32DataRx[0]))
        {
        }
    
        //
        // Initialize the data to send.
        //
        pui32DataTx[0] = 'T';
        pui32DataTx[1] = 'I';
        pui32DataTx[2] = 'V';
        pui32DataTx[3] = 'A';
        pui32DataTx1[0] = 'Q';
        pui32DataTx1[1] = 'S';
        pui32DataTx1[2] = 'S';
        pui32DataTx1[3] = 'I';
    
        //
        // Display indication that the SSI0/SSI1 is transmitting data.
        //
        UARTprintf("SSI0 Sent:\n  ");
        UARTprintf("'T' 'I' 'V' 'A' \n");
        UARTprintf("SSI1 Sent:\n  ");
        UARTprintf("'Q' 'S' 'S' 'I' \n");
    
        //
        // Send 4 bytes of data.
        //
        for(ui32Index = 0; ui32Index < NUM_SSI_DATA; ui32Index++)
        {
            //
            // Prepare data to send from the slave.
            //
            MAP_SSIDataPut(SSI1_BASE, pui32DataTx1[ui32Index]);
    		
            //
            // Send the data using the "blocking" put function.  This function
            // will wait until there is room in the send FIFO before returning.
            // This allows you to assure that all the data you send makes it into
            // the send FIFO.
            //
            MAP_SSIDataPut(SSI0_BASE, pui32DataTx[ui32Index]);
        }
    
        //
        // Wait until SSI1 receives the half-full interrupt on the RX FIFO.
        //
        while (g_breceiveFlag == 0);
    
        //
        // Display indication that the SSI0 is receiving data.
        //
        UARTprintf("\nSSI0 Received:\n  ");
    
        //
        // Receive 4 bytes of data.
        //
        for(ui32Index = 0; ui32Index < NUM_SSI_DATA; ui32Index++)
        {
            //
            // Receive the data using the "blocking" Get function.  This function
            // will wait until there is data in the receive FIFO before returning.
            //
            MAP_SSIDataGet(SSI0_BASE, &pui32DataRx[ui32Index]);
    
            //
            // Since we are using 8-bit data, mask off the MSB.
            //
            pui32DataRx[ui32Index] &= 0x00FF;
    
            //
            // Display the data that SSI0 received.
            //
            UARTprintf("'%c' ", pui32DataRx[ui32Index]);
        }
    
        //
        // Display indication that the SSI1 is receiving data.
        //
        UARTprintf("\nSSI1 Received:\n  ");
    
        //
        // Receive 4 bytes of data.
        //
        for(ui32Index = 0; ui32Index < NUM_SSI_DATA; ui32Index++)
        {
            //
            // Receive the data using the "blocking" Get function.  This function
            // will wait until there is data in the receive FIFO before returning.
            //
            MAP_SSIDataGet(SSI1_BASE, &pui32DataRx[ui32Index]);
    		
            //
            // Since we are using 8-bit data, mask off the MSB.
            //
            pui32DataRx[ui32Index] &= 0x00FF;
    
            //
            // Display the data that SSI1 received.
            //
            UARTprintf("'%c' ", pui32DataRx[ui32Index]);
        }
    
        //
        // Display indication that the SSI1 is receiving data.
        //
        UARTprintf("\n\nMaster-Slave Transfer Complete.\n");
    
        //
        // Return no errors.
        //
        while (1);
    }
    
    
     

     

    //*****************************************************************************
    //
    // startup_ccs.c - Startup code for use with TI's Code Composer Studio.
    //
    // Copyright (c) 2019-2020 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.
    // Software License Agreement
    // 
    // Texas Instruments (TI) is supplying this software for use solely and
    // exclusively on TI's microcontroller products. The software is owned by
    // TI and/or its suppliers, and is protected under applicable copyright
    // laws. You may not combine this software with "viral" open-source
    // software in order to form a larger program.
    // 
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
    // NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT
    // NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. TI SHALL NOT, UNDER ANY
    // CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
    // DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
    // 
    // This is part of revision 2.2.0.295 of the EK-TM4C1294XL Firmware Package.
    //
    //*****************************************************************************
    
    #include <stdint.h>
    #include "inc/hw_nvic.h"
    #include "inc/hw_types.h"
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Forward declaration of the default fault handlers.
    //
    //*****************************************************************************
    void ResetISR(void);
    static void NmiSR(void);
    static void FaultISR(void);
    static void IntDefaultHandler(void);
    
    //*****************************************************************************
    //
    // External declaration for the reset handler that is to be called when the
    // processor is started
    //
    //*****************************************************************************
    extern void _c_int00(void);
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Linker variable that marks the top of the stack.
    //
    //*****************************************************************************
    extern uint32_t __STACK_TOP;
    
    //*****************************************************************************
    //
    // External declaration for the interrupt handler used by the application.
    //
    //*****************************************************************************
    extern void SSI1IntHandler(void);
    //*****************************************************************************
    //
    // The vector table.  Note that the proper constructs must be placed on this to
    // ensure that it ends up at physical address 0x0000.0000 or at the start of
    // the program if located at a start address other than 0.
    //
    //*****************************************************************************
    #pragma DATA_SECTION(g_pfnVectors, ".intvecs")
    void (* const g_pfnVectors[])(void) =
    {
        (void (*)(void))((uint32_t)&__STACK_TOP),
                                                // The initial stack pointer
        ResetISR,                               // The reset handler
        NmiSR,                                  // The NMI handler
        FaultISR,                               // The hard fault handler
        IntDefaultHandler,                      // The MPU fault handler
        IntDefaultHandler,                      // The bus fault handler
        IntDefaultHandler,                      // The usage fault handler
        0,                                      // Reserved
        0,                                      // Reserved
        0,                                      // Reserved
        0,                                      // Reserved
        IntDefaultHandler,                      // SVCall handler
        IntDefaultHandler,                      // Debug monitor handler
        0,                                      // Reserved
        IntDefaultHandler,                      // The PendSV handler
        IntDefaultHandler,                      // The SysTick handler
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port A
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port B
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port C
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port D
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port E
        IntDefaultHandler,                      // UART0 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // UART1 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // SSI0 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // I2C0 Master and Slave
        IntDefaultHandler,                      // PWM Fault
        IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 0
        IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 1
        IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 2
        IntDefaultHandler,                      // Quadrature Encoder 0
        IntDefaultHandler,                      // ADC Sequence 0
        IntDefaultHandler,                      // ADC Sequence 1
        IntDefaultHandler,                      // ADC Sequence 2
        IntDefaultHandler,                      // ADC Sequence 3
        IntDefaultHandler,                      // Watchdog timer
        IntDefaultHandler,                      // Timer 0 subtimer A
        IntDefaultHandler,                      // Timer 0 subtimer B
        IntDefaultHandler,                      // Timer 1 subtimer A
        IntDefaultHandler,                      // Timer 1 subtimer B
        IntDefaultHandler,                      // Timer 2 subtimer A
        IntDefaultHandler,                      // Timer 2 subtimer B
        IntDefaultHandler,                      // Analog Comparator 0
        IntDefaultHandler,                      // Analog Comparator 1
        IntDefaultHandler,                      // Analog Comparator 2
        IntDefaultHandler,                      // System Control (PLL, OSC, BO)
        IntDefaultHandler,                      // FLASH Control
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port F
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port G
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port H
        IntDefaultHandler,                      // UART2 Rx and Tx
        SSI1IntHandler,                         // SSI1 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // Timer 3 subtimer A
        IntDefaultHandler,                      // Timer 3 subtimer B
        IntDefaultHandler,                      // I2C1 Master and Slave
        IntDefaultHandler,                      // CAN0
        IntDefaultHandler,                      // CAN1
        IntDefaultHandler,                      // Ethernet
        IntDefaultHandler,                      // Hibernate
        IntDefaultHandler,                      // USB0
        IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 3
        IntDefaultHandler,                      // uDMA Software Transfer
        IntDefaultHandler,                      // uDMA Error
        IntDefaultHandler,                      // ADC1 Sequence 0
        IntDefaultHandler,                      // ADC1 Sequence 1
        IntDefaultHandler,                      // ADC1 Sequence 2
        IntDefaultHandler,                      // ADC1 Sequence 3
        IntDefaultHandler,                      // External Bus Interface 0
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port J
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port K
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port L
        IntDefaultHandler,                      // SSI2 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // SSI3 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // UART3 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // UART4 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // UART5 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // UART6 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // UART7 Rx and Tx
        IntDefaultHandler,                      // I2C2 Master and Slave
        IntDefaultHandler,                      // I2C3 Master and Slave
        IntDefaultHandler,                      // Timer 4 subtimer A
        IntDefaultHandler,                      // Timer 4 subtimer B
        IntDefaultHandler,                      // Timer 5 subtimer A
        IntDefaultHandler,                      // Timer 5 subtimer B
        IntDefaultHandler,                      // FPU
        0,                                      // Reserved
        0,                                      // Reserved
        IntDefaultHandler,                      // I2C4 Master and Slave
        IntDefaultHandler,                      // I2C5 Master and Slave
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port M
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port N
        0,                                      // Reserved
        IntDefaultHandler,                      // Tamper
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port P (Summary or P0)
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port P1
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port P2
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port P3
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port P4
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port P5
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port P6
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port P7
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port Q (Summary or Q0)
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port Q1
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port Q2
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port Q3
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port Q4
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port Q5
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port Q6
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port Q7
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port R
        IntDefaultHandler,                      // GPIO Port S
        IntDefaultHandler,                      // SHA/MD5 0
        IntDefaultHandler,                      // AES 0
        IntDefaultHandler,                      // DES3DES 0
        IntDefaultHandler,                      // LCD Controller 0
        IntDefaultHandler,                      // Timer 6 subtimer A
        IntDefaultHandler,                      // Timer 6 subtimer B
        IntDefaultHandler,                      // Timer 7 subtimer A
        IntDefaultHandler,                      // Timer 7 subtimer B
        IntDefaultHandler,                      // I2C6 Master and Slave
        IntDefaultHandler,                      // I2C7 Master and Slave
        IntDefaultHandler,                      // HIM Scan Matrix Keyboard 0
        IntDefaultHandler,                      // One Wire 0
        IntDefaultHandler,                      // HIM PS/2 0
        IntDefaultHandler,                      // HIM LED Sequencer 0
        IntDefaultHandler,                      // HIM Consumer IR 0
        IntDefaultHandler,                      // I2C8 Master and Slave
        IntDefaultHandler,                      // I2C9 Master and Slave
        IntDefaultHandler                       // GPIO Port T
    };
    
    //*****************************************************************************
    //
    // This is the code that gets called when the processor first starts execution
    // following a reset event.  Only the absolutely necessary set is performed,
    // after which the application supplied entry() routine is called.  Any fancy
    // actions (such as making decisions based on the reset cause register, and
    // resetting the bits in that register) are left solely in the hands of the
    // application.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    ResetISR(void)
    {
        //
        // Jump to the CCS C initialization routine.  This will enable the
        // floating-point unit as well, so that does not need to be done here.
        //
        __asm("    .global _c_int00\n"
              "    b.w     _c_int00");
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // This is the code that gets called when the processor receives a NMI.  This
    // simply enters an infinite loop, preserving the system state for examination
    // by a debugger.
    //
    //*****************************************************************************
    static void
    NmiSR(void)
    {
        //
        // Enter an infinite loop.
        //
        while(1)
        {
        }
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // This is the code that gets called when the processor receives a fault
    // interrupt.  This simply enters an infinite loop, preserving the system state
    // for examination by a debugger.
    //
    //*****************************************************************************
    static void
    FaultISR(void)
    {
        //
        // Enter an infinite loop.
        //
        while(1)
        {
        }
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // This is the code that gets called when the processor receives an unexpected
    // interrupt.  This simply enters an infinite loop, preserving the system state
    // for examination by a debugger.
    //
    //*****************************************************************************
    static void
    IntDefaultHandler(void)
    {
        //
        // Go into an infinite loop.
        //
        while(1)
        {
        }
    }
    

    我已使用 SSI0通道将 ADXL345与 TM4C1294连接。 但是、当我使用 SSI2通道时、我无法获取信号。

    下面是 使用 SSI0通道的接口代码

    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/ssi.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "utils/uartstdio.h"
    #include "driverlib/rom_map.h"
    //*******************************************************
    //						ADXL345 Definitions
    //*******************************************************
    
    #define READ	0x8000
    
    //ADXL Register Map
    #define	DEVID			0x0000	//Device ID Register
    #define	BW_RATE			0x2C00	//Data rate and power mode control
    #define POWER_CTL		0x2D00	//Power Control Register
    #define	DATA_FORMAT		0x3100	//Data format control
    #define DATAX0			0x3200	//X-Axis Data 0
    #define DATAX1			0x3300	//X-Axis Data 1
    #define DATAY0			0x3400	//Y-Axis Data 0
    #define DATAY1			0x3500	//Y-Axis Data 1
    #define DATAZ0			0x3600	//Z-Axis Data 0
    #define DATAZ1			0x3700	//Z-Axis Data 1
    #define	MEASURE		(1<<3)	//Measurement Mode
    
    
    volatile uint32_t g_breceiveFlag = 0;
    uint32_t g_ui32SysClock;
    
    void
    SSI1IntHandler(void)
    {
        uint32_t ui32Status;
    
        //
        // Read SSIMIS (SSI Masked Interrupt Status).
        //
        ui32Status = MAP_SSIIntStatus(SSI1_BASE, true);
    
        //
        // Clear the SSI interrupt.
        //
        MAP_SSIIntClear(SSI1_BASE, ui32Status);
    
        //
        // Turn off the RX FIFO interrupt.
        //
        MAP_SSIIntDisable(SSI1_BASE, SSI_RXFF);
    
        g_breceiveFlag = 1;
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // This function sets up UART0 to be used for a console to display information
    // as the example is running.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    InitConsole(void)
    {
    
        //
        // Enable the GPIO Peripheral used by the UART.
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    
        //
        // Enable UART0
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
        MAP_SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
    
        //
        // Configure GPIO Pins for UART mode.
        //
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
        MAP_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    
        //
        // Initialize the UART for console I/O.
        //
        UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock);
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure SSI0 in master Freescale (SPI) mode.  This example will send out
    // 3 bytes of data, then wait for 3 bytes of data to come in.  This will all be
    // done using the polling method.
    //
    //*****************************************************************************
    int 
    	main(void)
    {
    	uint32_t x_value_raw;
    	uint32_t y_value_raw;
    	uint32_t z_value_raw;
    	uint32_t buffer[10];
    	uint32_t dataready;
    	uint32_t pui32DataRx[6];
      g_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
                                                 SYSCTL_OSC_MAIN |
                                                 SYSCTL_USE_PLL |
                                                 SYSCTL_CFG_VCO_240), 120000000);
    
    
    
        InitConsole();
    
        //
        // Display the setup on the console.
        //
        UARTprintf("SSI ->\n");
        UARTprintf("  Mode: SPI\n");
        UARTprintf("  Data: 16-bit\n\n");
    
        //
        // The SSI0 peripheral must be enabled for use.
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);
    
        //
        // For this example SSI0 is used with PortA[5:2].
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    
        //
        // Configure the pin muxing for SSI0 functions on port A2, A3, A4, and A5.
        //
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA2_SSI0CLK);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA3_SSI0FSS);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA5_SSI0XDAT1);//GPIO_PA4_SSI0RX//tx
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA4_SSI0XDAT0);//GPIO_PA5_SSI0TX//rx
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3);
        MAP_GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_2);//
    
        //
        // Configure and enable the SSI port for SPI master mode.  Use SSI0,
        // system clock supply, idle clock level low and active low clock in
        // freescale SPI mode, master mode, 1MHz SSI frequency, and 16-bit data.
        //
        MAP_SSIConfigSetExpClk(SSI0_BASE, SysCtlClockGet(), SSI_FRF_MOTO_MODE_3, SSI_MODE_MASTER, 1000000, 16);//2,,,,16
    //	need 16 bit mode - 8 bits for r/w,x,x,ADDR[5:0], then 8 data bits
    
        //
        // Enable the SSI0 module.
        //
        SSIEnable(SSI0_BASE);
    		
    		while (SSIBusy(SSI0_BASE));	
    		SSIDataPut(SSI0_BASE, 0x80); //Puts a data element into the SSI transmit FIFO
    
    		while (SSIBusy(SSI0_BASE));
    		UARTprintf("ADDRESS:\n",READ);
    
        SSIDataGet(SSI0_BASE, buffer);		
    		
     while(MAP_SSIDataGetNonBlocking(SSI0_BASE, &pui32DataRx[0]))
        {
        }
    
        SSIDataPut(SSI0_BASE, BW_RATE|0x000A); //Set Output Rate to 100 Hz
        while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
        UARTprintf("DATA RECEIVED: OUTPUT RATE\n");
        SSIDataPut(SSI0_BASE, DATA_FORMAT|0x000A); //set device to +-8g in full resolution mode 3.9mg/lsb accuraccy
        while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
        UARTprintf("DATA RECEIVED: FORMATTED TO +/- 8g FULLRESMODE 3.9mg/LSB\n");
    
        SSIDataPut(SSI0_BASE, POWER_CTL|MEASURE); //Put the Accelerometer into measurement mode
        while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
        UARTprintf("DATA RECEIVED: POWER ON\n");
    
    
        UARTprintf("x\ty\tz\n");
    
        while(1){
    		SSIDataPut(SSI0_BASE, READ|DATAX0);
        		SSIDataGet(SSI0_BASE, &pui32DataRx[0]);
        		while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
    		SSIDataPut(SSI0_BASE, READ|DATAX1);
    		SSIDataGet(SSI0_BASE, &pui32DataRx[1]);
    		while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
    		x_value_raw = pui32DataRx[1] | (pui32DataRx[0]>>8);
    //		x_value = x_value_raw*0.00390625; //full resolution mode scaling
    
    
    		SSIDataPut(SSI0_BASE, READ|DATAY0);
    		SSIDataGet(SSI0_BASE, &pui32DataRx[2]);
    		while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
    		SSIDataPut(SSI0_BASE, READ|DATAY1);
    		SSIDataGet(SSI0_BASE, &pui32DataRx[3]);
    		while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
    		y_value_raw = pui32DataRx[3] | (pui32DataRx[2]>>8);
    //		y_value = y_value_raw*0.00390625; //full resolution mode scaling
    
    		SSIDataPut(SSI0_BASE, READ|DATAZ0);
    		SSIDataGet(SSI0_BASE, &pui32DataRx[4]);
    		while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
    		SSIDataPut(SSI0_BASE, READ|DATAZ1);
    		SSIDataGet(SSI0_BASE, &pui32DataRx[5]);
    		while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
    		z_value_raw = pui32DataRx[5] | (pui32DataRx[4]>>8);
    //		z_value = z_value_raw*0.00390625; //full resolution mode scaling
    
    		UARTprintf("x=%d\ty=%d\tz=%d\r\n",x_value_raw,y_value_raw,z_value_raw);
    //		UARTprintf("\nDATA Received:\n  ");
    	        SysCtlDelay(1000);
        }
    
        return(0);
    }
    

    下面是使用 LA 的 SSI0信号。

    下面是 使用 SSI2通道的接口代码

    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/ssi.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "utils/uartstdio.h"
    #include "driverlib/rom_map.h"
    //*******************************************************
    //						ADXL345 Definitions
    //*******************************************************
    
    #define READ	0x8000
    
    ////ADXL Register Map
    //#define	DEVID			0x0000	//Device ID Register
    #define	BW_RATE			0x2C00	//Data rate and power mode control
    #define POWER_CTL		0x2D00	//Power Control Register
    #define	DATA_FORMAT		0x3100	//Data format control
    #define DATAX0			0x3200	//X-Axis Data 0
    #define DATAX1			0x3300	//X-Axis Data 1
    #define DATAY0			0x3400	//Y-Axis Data 0
    #define DATAY1			0x3500	//Y-Axis Data 1
    #define DATAZ0			0x3600	//Z-Axis Data 0
    #define DATAZ1			0x3700	//Z-Axis Data 1
    #define	MEASURE		(1<<3)	//Measurement Mode
    
    volatile uint32_t g_breceiveFlag = 0;
    uint32_t g_ui32SysClock;
    
    void
    SSI1IntHandler(void)
    {
        uint32_t ui32Status;
    
        //
        // Read SSIMIS (SSI Masked Interrupt Status).
        //
        ui32Status = MAP_SSIIntStatus(SSI1_BASE, true);
    
        //
        // Clear the SSI interrupt.
        //
        MAP_SSIIntClear(SSI1_BASE, ui32Status);
    
        //
        // Turn off the RX FIFO interrupt.
        //
        MAP_SSIIntDisable(SSI1_BASE, SSI_RXFF);
    
        g_breceiveFlag = 1;
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // This function sets up UART0 to be used for a console to display information
    // as the example is running.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    InitConsole(void)
    {
    
    
        //
        // Enable the GPIO Peripheral used by the UART.
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    
        //
        // Enable UART0
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
        MAP_SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
    
        //
        // Configure GPIO Pins for UART mode.
        //
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
        MAP_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    
        //
        // Initialize the UART for console I/O.
        //
        UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock);
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure SSI0 in master Freescale (SPI) mode.  This example will send out
    // 3 bytes of data, then wait for 3 bytes of data to come in.  This will all be
    // done using the polling method.
    //
    //*****************************************************************************
    int 
    	main(void)
    {
    	uint32_t x_value_raw;
    	uint32_t y_value_raw;
    	uint32_t z_value_raw;
    	uint32_t buffer[10];
    	uint32_t dataready;
    	uint32_t pui32DataRx[6];
      g_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
                                                 SYSCTL_OSC_MAIN |
                                                 SYSCTL_USE_PLL |
                                                 SYSCTL_CFG_VCO_240), 120000000);
    
    
    
        InitConsole();
    
        //
        // Display the setup on the console.
        //
        UARTprintf("SSI ->\n");
        UARTprintf("  Mode: SPI\n");
        UARTprintf("  Data: 16-bit\n\n");
    
        //
        // The SSI0 peripheral must be enabled for use.
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI2);
    
        //
        // For this example SSI0 is used with PortA[5:2].
        //
        MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
    
        //
        // Configure the pin muxing for SSI0 functions on port A2, A3, A4, and A5.
        //
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PD3_SSI2CLK);//GPIO_PA2_SSI0CLK
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PD2_SSI2FSS);//GPIO_PA3_SSI0FSS
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PD1_SSI2XDAT0);//GPIO_PA5_SSI0XDAT1//GPIO_PA4_SSI0RX//tx
        MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PD0_SSI2XDAT1);//GPIO_PA4_SSI0XDAT0//GPIO_PA5_SSI0TX//rx
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3);
        MAP_GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_0);//
    
        //
        // Configure and enable the SSI port for SPI master mode.  Use SSI0,
        // system clock supply, idle clock level low and active low clock in
        // freescale SPI mode, master mode, 1MHz SSI frequency, and 16-bit data.
        //
        MAP_SSIConfigSetExpClk(SSI2_BASE, SysCtlClockGet(), SSI_FRF_MOTO_MODE_3, SSI_MODE_MASTER, 1000000, 16);//2,,,,16
    //	need 16 bit mode - 8 bits for r/w,x,x,ADDR[5:0], then 8 data bits
    
        //
        // Enable the SSI0 module.
        //
        SSIEnable(SSI2_BASE);
    		
    		while (SSIBusy(SSI2_BASE));	
    		SSIDataPut(SSI2_BASE, 0x80); //Puts a data element into the SSI transmit FIFO
    
    		while (SSIBusy(SSI2_BASE));
    		UARTprintf("ADDRESS:\n",READ);
    
        SSIDataGet(SSI2_BASE, buffer);
    
    
     while(MAP_SSIDataGetNonBlocking(SSI2_BASE, &pui32DataRx[0]))
        {
        }
    
        SSIDataPut(SSI2_BASE, BW_RATE|0x000A); //Set Output Rate to 100 Hz
        while(SSIBusy(SSI2_BASE)){}
        UARTprintf("DATA RECEIVED: OUTPUT RATE\n");
        SSIDataPut(SSI2_BASE, DATA_FORMAT|0x000A); //set device to +-8g in full resolution mode 3.9mg/lsb accuraccy
        while(SSIBusy(SSI2_BASE)){}
        UARTprintf("DATA RECEIVED: FORMATTED TO +/- 8g FULLRESMODE 3.9mg/LSB\n");
    
        SSIDataPut(SSI2_BASE, POWER_CTL|MEASURE); //Put the Accelerometer into measurement mode
        while(SSIBusy(SSI2_BASE)){}
        UARTprintf("DATA RECEIVED: POWER ON\n");
    
    
        UARTprintf("x\ty\tz\n");
    
        while(1){
    		SSIDataPut(SSI2_BASE, READ|DATAX0);
        		SSIDataGet(SSI2_BASE, &pui32DataRx[0]);
        		while(SSIBusy(SSI2_BASE)){}
    		SSIDataPut(SSI2_BASE, READ|DATAX1);
    		SSIDataGet(SSI2_BASE, &pui32DataRx[1]);
    		while(SSIBusy(SSI2_BASE)){}
    		x_value_raw = pui32DataRx[1] | (pui32DataRx[0]>>8);
    //		x_value = x_value_raw*0.00390625; //full resolution mode scaling
    
    
    		SSIDataPut(SSI2_BASE, READ|DATAY0);
    		SSIDataGet(SSI2_BASE, &pui32DataRx[2]);
    		while(SSIBusy(SSI2_BASE)){}
    		SSIDataPut(SSI2_BASE, READ|DATAY1);
    		SSIDataGet(SSI2_BASE, &pui32DataRx[3]);
    		while(SSIBusy(SSI2_BASE)){}
    		y_value_raw = pui32DataRx[3] | (pui32DataRx[2]>>8);
    //		y_value = y_value_raw*0.00390625; //full resolution mode scaling
    
    		SSIDataPut(SSI2_BASE, READ|DATAZ0);
    		SSIDataGet(SSI2_BASE, &pui32DataRx[4]);
    		while(SSIBusy(SSI2_BASE)){}
    		SSIDataPut(SSI2_BASE, READ|DATAZ1);
    		SSIDataGet(SSI2_BASE, &pui32DataRx[5]);
    		while(SSIBusy(SSI0_BASE)){}
    		z_value_raw = pui32DataRx[5] | (pui32DataRx[4]>>8);
    //		z_value = z_value_raw*0.00390625; //full resolution mode scaling
    
    //		UARTprintf("%d\t%d\t%d\r",x_value_raw,y_value_raw,z_value_raw);
    //		UARTprintf("\nDATA Received:  ");
    				UARTprintf("x=%d\ty=%d\tz=%d\r\n",x_value_raw,y_value_raw,z_value_raw);
    	        SysCtlDelay(1000);
        }
    
        return(0);
    }
    

    它们不是 SSI2通道中的信号、 如 LA 中所示

    我已经进行了必要的更改以使用 SSI2通道、但无法获取任何信号。 我 的 SSI2  通道代码中有什么错误? 您能就此提出任何建议吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您的 SSI2代码中发现了两个错误。 在第148行、您可以致电:

    MAP_SSIConfigSetExpClk (SSI2_base、SysCtlClockGet ()、SSI_FRF_MOTO_MOTO_MODE_3、SSI_MODE_MASTER、1000000、 16)。

    您不能使用 SysCtlClockGet ()、因为这是针对 TM4C123 MCU 的。 您需要按如下方式使用。

    MAP_SSIConfigSetExpClk (SSI2_base、g_ui32SysClock、SSI_FRF_MOTO_MODE_3、SSI_MODE_MASTER、1000000、 16)。

     第二个错误是第208行。 您在第208行有以下行。 您仍在检查 SSI0、而不是 SSI2。 由于您从未在 开始时初始化 SSI0、这条线实际上会给 CPU 生成一个故障。

    while (SSIBusy (SSI0_BASE)){}。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您识别错误、我们现在将获取传感器数据。