This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:样片与生产器件

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127313/am2434-sample-vs-production-device

器件型号:AM2434

大家好、

我的客户对大规模生产的器件和样片器件(EVM)之间的功能以外的差异有疑问。

大规模生产中使用的器件与样片产品中提供的器件不同、包括生产原型、但我听说器件没有问题、只是内核数量不同。
假设功耗等在不使用内核的情况下是相同的、是否正确? 是否有任何方法可以禁用默认不使用的内核?
(他们正在测试功耗等、以便使用与大规模生产不同的产品名称进行电气评估、并希望确保功耗相同、包括功能、 因为在测试中、如果内核数量不同、功耗也会有所不同、这一点毫无意义。)

此致、

Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有 EVM 都使用预量产的"x"器件扩展集器件(因为器件尚未 RTM)。 客户可以应用自定义软件配置来"禁用"超集器件中的内核/IP/模块、如器件 TRM 中所述。 功耗取决于客户的硬件实施、因为 IC 和电路板 BOM 可能需要比 EVM 更多或更低的功耗、但器件的估计功耗将是相同的。 根据所需的子集器件、客户应操作和配置超集器件以进行更好的功耗分析。