This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:HalcogenTAU 许可证初始化错误

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111675/safeti-halcogen-csp-halcogentau-license-initialisation-error

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP

我们正在尝试运行 HalcogenTAU 工具、但它似乎无法连接到我们正在使用的 LDRAUnit 许可证服务器。 LDRAUnit 软件已成功运行、我们的 IT 团队已检查许可证服务器是否正常运行。

错误屏幕截图:

到目前为止、我们已经尝试了:

确保正确更新路径变量(与使用该工具的另一位工程师进行检查)。

已检查许可证配置工具是否设置正确

比较了 C:ProgramData/LDRA/LDRAUNIT-TI-QUAL9.4.3.INI 文件。 这些是不同的(与其他工程师不同)、但对于许可似乎没有任何内容、没有找到有关如何正确设置此文件的大量信息。

重新安装 LDRAUnit 和 HalcogenTAU

比较源代码中的 targetConfigs 目录

如果能提供任何援助,将不胜感激

此致

AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    我安装 了 LDRAUNIT-TI-QUAL9.4.3并于今天上午测试了 TAU、得到了相同的错误:

    我今天将对此问题进行调查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢你们的快速回应、希望很快能收到你们的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    你好。 我想跟进客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:Andrew:

    您是否使用  LDRAUNIT-TI-QUAL9.4.3 或新版本的 LDRA 工具? LDRA 专家告诉我 、HalcogenTAU 与较新版本不兼容。  您从何处获取 LDRAUNIT-TI-QUAL9.4.3?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、QJ 我从2014年开始使用版本9.4.3。 据我所知、我们的 IT 部门拥有软件存档、并根据批准的请求部署到特定机器。 我已经问过 IT 部门的一位同事、他们在哪里/何时从那里获得了 LDRA 工具、但他们现在不在办公室。 我已附上 LDRAUnit9.4.3关于信息框...如果有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 IT 团队通常只需访问在请求软件时引用的网站,他们就会从那里下载该软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    你好。  您这边是否有任何更新? 请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我有同样的问题、也没有弄清楚导致这个问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    你好。 仍然期待着就客户的问题向客户提供帮助。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我已重新安装 LDRA (10.0.3)和许可证。 它的工作原理

    τ GUI 检查通过调用函数来查找有效的 LDRA 许可证:是否可以运行位于 c:\Program Files (x86)\LDRA\LDRAunit-TI-Qual_C_CPP_9.4.3中的 conunit-ti-qual.exe 以查看是否存在有效的许可证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已安装9.4.3并重试,它也可以正常工作。

    conunit-ti-qual.exe 输出为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能否以管理员身份运行 HalCoGenTAU?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我们正在通过电子邮件处理此问题。