This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SPI 不工作

Guru**** 2539190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126689/tms570lc4357-spi-do-not-work

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我目前正在为 UC TMS570LC4357ZWT 实施 SPI。 初始化并启动 mibspiREG1后、我无法测量 uC 上的时钟信号。 我已将项目附加为 zip 文件。 有人可以帮我解决这个问题吗?

非常感谢您的参与。

大家好

Patricke2e.ti.com/.../4341.project.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我不知道您在何处调用"mibspiSetFunction"和"mibspiSetFunction"函数分别设置数据和传输数据。 时钟仅在发送数据时生成、理想情况下仅处于默认状态。

    您只需引用中存在的 MibSpi 环回示例  

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish 您好、

    我已经执行了这个示例、可以看到回送工作正常。 但是、我仍然无法通过测量检测到任何时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪个引脚上探测信号?  
    哪个器件用于测量?

    您是否在发送数据时进行了验证?

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在 CLK、CS0 SOMI 和 SIMO 引脚上的传输期间、我测量值。 为此、我使用 Analog Discovery 2 (digilent.com/.../start)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    示例中使用的环回代码是数字环回、因此时钟信号可能不会到达引脚电平。

    我稍微修改了该代码、并附加在此处、请测试所附的代码。 我现在没有测试设置,所以我不能在最后进行测试。我将在周二以后去办公室。

    e2e.ti.com/.../MibSPI1_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    此外、请确保您正在轻触控制器 F18引脚上的 MibSPI1时钟信号。

    如果您使用的是 TI 的 HDK 板、则它在 J9连接器的第6个引脚端接

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    非常感谢您的支持。 您可以帮助我。
    此致
    Patrick