This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:RX 超时中断需要触发

Guru**** 2609995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127676/tm4c1294ncpdt-rx-time-out-interrupt-takes-to-trigger

器件型号:TM4C1294NCPDT
我在 TM4C1294NCPDT 数据表中找不到此信息。 我只是想更好地了解通信停止后、UART RX 超时中断触发所需的时间。 它是否可配置?

是否有任何表达式可为其提供一些数字? 基于系统时钟、UART 波特率或某些多个 UART 帧时间? 

谢谢、
Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超时为32x 位周期(如果 HSE=1、则为64x)。 [参考数据表(SPMS433B)第16.3.9节]