This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:TMDS243GPEVM HSE 电缆或分线卡?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127620/am2434-tmds243gpevm-hse-cable-or-breakout-card

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:TMDS243GPEVM

我正在为 TMDS243GPEVM 上的 HSE (J2)连接器寻找分线卡或电缆组件。 在 E2E 上搜索此处、我看到有几个申请、一个帖子甚至建议 TI 计划提供一个。 我在产品文件夹中看不到任何内容。

是否有任何可用的器件、或者我们是否必须直接订购 Samtec 匹配连接器并构建一个?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    请查看 TMDS243DC01EVM 、了解 TMDS243GPEVM HSE 连接器上引脚的分接。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、感谢您的链接!  我现在在产品文件夹设计和开发页面上看到它。 然后我直接转到 EVM 页面、没有看到它。