This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:如何设置 SysConfig

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, MCU-PLUS-SDK-AM263X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127275/tmdscncd263-how-to-setting-sysconfig

器件型号:TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件: MCU-PLUS-SDK-AM263X

以下症状是由于 SYSCFG 中的变化而出现的。
因此、我遇到了麻烦。

在 CCS 中打开时设置"example.syscfg"。
箭头部分是已更改的部分、□为 CHECK OFF /■为 CHECK ON。
[时钟]
实例:RTI0
输入时钟频率(Hz):25000000
输入时钟源:WUCPUCLK
周期(以秒为单位):1000→100 (*)

[timer]最初为空、因此使用"Add"按钮添加一个
名称 CONFIG_TIMER:0
输入时钟频率(Hz):25000000
输入时钟源:WCPUCLK
TickPeriod (usecs):1000→100
实际节拍时间(用例):100 (不可编辑,包含上述内容)
□触发使能:μ DMA
设置后启动计时器:□
中断模式启用:■
中断优先级:4.
计时器回调:timer0_ISR (在代码中创建同名回调)
计时器实例:ANI(ATI2)
■信号:引脚


如果[时钟]的节拍周期保持在1000、则存在以下不便之处。
 0.1ms 周期定时器中断可能不会被线程拾取
 2.系统在大约10秒后冻结。
->当它在调试器中停止时,它会飞至 Hwip_data_abort_handler(),并具有无限循环,原因未知。
  由于它是致命的,因此可能无法将1000usec 设置为(*)。

通过将计时周期[时钟]设置为100、可以消除上述不便、但也会带来其他不便。
 1:以太网接口未连接。
 ->如果在调试器中停止并恢复,则会进行链接。
   即使删除了启动过程,添加到示例 enet_lwip_cpsw()的任务也是相同的。
   当*器件设置为100时、enet_lwip_cpsw ()采样本身也会发生同样的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    您能否分享更多详细信息、例如-

    1.您认为哪个项目存在此问题?
    2.此问题可在 TI-EVM 或定制板上重复出现吗?
    3.这是 FreeRTOS 项目还是 noRTOS 项目?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aakash Kedia

    "enet_lwip_cpsw"的示例代码是基础代码。
    2.这是在评估板"TMDSCNCD263"上重现的事件。
    3. FreeRTOS 项目。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    我将在 星期一之前重复此问题并向您提供反馈。

    此外,您使用的是哪个 MCU+ SDK 版本?

    谢谢、此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aakash Kedia

    感谢您的研究。

    我使用"MCU-PLUS-SDK-AM263X 版本08.02.00.28"。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keitaro Yabu San、

    我已经 在 TI.com 上发布了08.03.01。  我们强烈建议您迁移到相同的更新版本。

    以下是相同 版本的发行说明- AM263x MCU+ SDK:发行说明08.03.01 (TI.com)

    同时、我将尝试在最新版本上重现此问题。

     此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash Kedia:

    我知道我使用的 SDK 不是最新版本。

    尝试更新到 SDK 的最新版本。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keitaro Yabu San、

    我尝试使用最新版本的 MCU 加 SDK、但问题在我的末尾没有重复出现   。请升级您的 MCU+ SDK 版本。

    以下是相同的日志--

    下面是 SYSCFG 更改-

    这与您在上面的线程中提到的更改相同。

    附加.out 文件(我在项目中使用 CCS 引导流程)-

    /sbc-file/_key/communityserver-discussion-component-files/908/enet_5F00_lwip_5F00_cpsw_5F00_am263x_cc_5F00_r5fs0_2D00_0_5F00_freertos_5F00_ti_2D00_arm_out

    尝试将此 ELF 文件加载到您的文件上,并让我知道 是否正常工作?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash Kedia:

    感谢您提供信息。
    更新 SDK 后、我们将检查您提供的 ELF 文件的操作。

    此致。