This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 提供下一个处理器

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, AM2431, AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127228/tm4c1294ncpdt-next-processor-up-from-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: AM2431AM2631

我们将 TM4C1294NCPDT 微控制器用于嵌入式应用。 我们将达到该处理器的极限。 下一个联机是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Job、

    您是否在寻找更多外设、更高的处理能力、更高的嵌入式闪存?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ralph。  全部都是、包括 RAM 和以太网速度。  我想我们已经使用这款处理器大约15年了、现在我们似乎落后于时代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以查看 AM2431 或 AM2631、它们提供800MHz 或400MHz Arm Cortex-R5F 以及高达2MB 的 SRAM。 您能否检查其中任何一个是否满足您的要求?

    https://www.ti.com/product/AM2431

    https://www.ti.com/product/AM2634

    谢谢

    李凯瑟琳