This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PZ:德州仪器(TI) Tiva™︎ TM4C123BH6PZ 微控制器(SE 器件型号:HUA34331)查询

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128429/tm4c123bh6pz-texas-instruments-tiva-tm4c123bh6pz-microcontroller-se-part-hua34331-query

器件型号:TM4C123BH6PZ

TI 微控制器用于监控
和控制电源2和输出电压反馈 ADC 感应、散热器
电源2的温度监控、RS232通信、PSU 错误
检测、UPS 硬件版本检测、UPS 模式检测、心跳
及其错误检测、CAN 总线通信、电源2 SCR
控制、市电2相控制和 ECO 模式选择。 MCU 也是如此
负责主电源2回送(BF2)断路器控制和状态
监控。 微控制器由3.3V 稳压电源供电
并以8MHz 外部振荡器运行的时钟模块。
回送操作的电路说明:
MCU 将在生成500Hz 方波脉冲的信号
backfeed_ON_PULSE_1、将使用 U4530反相并应用于
U4531 CLR (引脚11)和380Hz 时钟脉冲被施加到 U4531 CLK 上
(引脚10)。 使用 U4530的延迟电路将生成5秒的延迟并添加到中
时钟脉冲。 一旦 CLR 和 CLK 信号都处于低电平、输出(引脚
5)之后、U4531的1)(SN74LV4040 -二进制计数器)将变为高电平(5V)
秒延迟。 该高电平信号(backfeed_trigger_status_1)将打开
晶体管 T4532可触发 RL4530继电器线圈、从而使反馈跳闸(BF2)
断路器。 该反馈馈送触发器状态1 (输入信号)将是
由 MCU 使用引脚29 (PA3/SSI0Fss)进行监控。 |总结:我们有
用有缺陷的批次对电路板进行返工和换用、与正常批次进行比较20
NOS 每种故障、仅在有缺陷的批次中发现故障。
这仅与您定义的数据表过程一致。
我们仅在35~36 Deg C 中看到了此故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="508679" URL"~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based microcontrollers/f/arm based microcontrollers-forum/1128429/tm4c123bh6pz-texas-tinstruments-tiva-tm4c123bh6pz-microcontroller-se-se-part-hua34331"
    用有缺陷的批次对电路板进行返工和换用、与正常批次进行比较20
    NOS 每种故障、仅在有缺陷的批次中发现故障。
    这仅与您定义的数据表过程一致。
    我们仅在35~36 Deg c.[/quot]中看到了此故障

    请澄清、因为我对缺陷器件的数量不是很清楚。 您是否说有20个故障器件? 或者、您说您已将有缺陷的器件(仅一个器件)更换为20个不同的合格电路板、并且所有器件都显示相同的故障特征。 请澄清、以便我们更好地了解问题的范围。  

    另请确认故障仅发生在35-36C 以及所有其他温度范围内、情况正常。 是这样吗?

    请显示芯片的器件标识、以便我们可以跟踪故障器件的制造日志。