This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:闪存地址的 ECC 诊断失败

Guru**** 2898310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126001/tms570ls1114-the-ecc-diagnosis-of-the-flash-address-fails

器件型号:TMS570LS1114

您好,

当我调用诊断库进行闪存地址 ECC 诊断时、地址的 ECC 诊断偶尔会失败。 寄存器捕获的地址与制造故障的实际地址不同。 ESM 的 SR1[2]寄存器的值为0、并且组3的通道7未被设定为1。 Flash 中 FEDACSTATUS 寄存器的 BIT8不会被置位为位1。 什么可能导致这种现象?

因为这个问题是偶然的,无论它是否与我们的应用有关,我认为它可能与它无关,我希望提出一些想法和建议,谢谢。

谢谢,。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    您是否正在执行诊断模式7或诊断模式5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诊断模式7、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供一些建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我将返回查看。