This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:使用 EK-LM3S811加载程序时出现问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3S811, EK-TM4C123GXL, EK-TM4C1294XL, TM4C1230H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128164/tm4c1230h6pm-issue-when-load-program-using-ek-lm3s811

器件型号:TM4C1230H6PM
主题中讨论的其他器件:EK-LM3S811、 LM3S811、 TM4C123、 EK-TM4C123GXL、 EK-TM4C1294XL

尊敬的团队:

当我的客户使用 具有 ICDI 模式的 EK-LM3S811加载程序时、将出现以下错误消息:

我是否可以问什么问题会导致此错误?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、当您谈论 EK-LM3S811上的加载程序时、您选择的器件型号为 TM1230H6PM。 LM3S811为 NRND。 如果这是一项新开发、请迁移到 TM4C123或 TM4C129。 由于您选择 作为器件型号、因此我假设您已迁移到新器件。 如果是这种情况、客户应使用 EK-TM4C123GXL LaunchPad 进行开发、而不是 EK-LM3S811。  

    如果您尝试使用 EK-LM3S811作为 ICDI 调试探针将程序加载到 TM1230H6PM 上 、我强烈建议您改用 EK-TM4C123GXL 或 EK-TM4C1294XL LaunchPad。 我们不再支持 EK-LM3S811、因为它已停产多年。 请参阅此应用手册中的第4.6节、该节演示 了如何使用 EK-TM4C123GXL 调试另一个 TM4C12x 芯片。  www.ti.com/.../spma075

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles:

    感谢你的帮助。

    否则、客户想 知道  OSC1上的电压为1.3V、 OSC0上的电压为0V 是否正常?  它是由程序未加载到芯片中引起的吗?\

    此致、

    绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    [~ userid="306637" URL"/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128164/tm4c1230h6pm 问题-加载时-程序-使用- EK-LM3S811/4186192#4186192"  OSC1/0V 电压、 且报价是1.2V/0V]

    我不知道。 最好的方法是与参考设计进行比较。 您在参考设计中看到了什么?

     此外、默认情况下、TM4C123使用内部16MHz PIO 作为参考时钟、除非用户将器件配置为使用主振荡器。  如果没有主振荡器、器件仍将按预期工作。  

     我还强烈建议客户购买 XDS110、XDS200或 XDS100等低成本调试探针来调试器件、而不是使用 EK LauchPad。 我知道将 EK LaunchPad 用作调试探针是一种免费的调试方法、但有时在 LaunchPad 和目标板之间运行蓝色导线并不可靠。