This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:错误#10234-D:未解析的符号保持不变

Guru**** 2391535 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127129/tm4c129xnczad-error-10234-d-unresolved-symbols-remain

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

  我正在使用 TM4C129XNZAD、我有简单的 SPI 代码、当我要编译代码时、我会遇到一些错误、因为"未解析的符号仍然存在"和"错误#10010:链接期间遇到错误;"example_spi.out"未构建"。 您能不能请任何人帮助我解决该错误。 我将在下面的附件中附加我的代码的快照。

谢谢、我正在等待您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是否确定在链接器搜索路径中包含 driverlib.lib? 请参见下面的。 确保 SearchPath 有效。 启动新项目的最佳方法是使用现有 TivaWare 示例、然后添加代码、因为 TivaWare 示例将具有所有项目设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我将进行检查并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我如何导入基本示例程序吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中、在文件下选择"导入"。

    然后选择"CCS Project"

    然后提供您要导入的 TivaWare 示例的路径。 例如 、C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\blinky。 单击"Finish"、即可完成。 导入后、您只需将程序加载到闪存并运行即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我将按照此过程导入项目。  

    请告诉我如何在 SPPLEDEMO 配置文件中实现 SPI 代码。 请任何人帮助我、如何实施该计划。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我只能回答有关 TM4C MCU 的问题。 我不知道 SPPLEDEMO 。 从我看到的内容中、SPPLEDEMO 是用于 CC256x TI 蓝牙堆栈的软件。 请打开一个新线程、将 CC256x 指定为器件型号。 请勿将 TM4C129XNZAD 指定为您的器件型号、因为它将重新路由至我的组。 我只能回答 有关 TM4C129XNZAD MCU 的问题、但不能回答有关 CC256x 或 SPPLEDEMO 的任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能告诉我、我想使用 SPI 通信读取一些数据。   C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 从这个位置可以找到任何适用于 SPI??的示例代码。 请帮帮我。

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\SSI 目录中有一些 SPI 示例。 更多两个示例可在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\SSI_MASTER_SLAVE_xfer 和 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\SSI_mode_mode 中找到。 这些示例是有关如何使用 SPI 模块的一般示例、具体情况与  SPPLEDEMO 无关。 正如我在上一次答复中提到的、如果您对  CC256x 上的 SPPLEDEMO 有任何特定问题、请打开一个新的线程、将 CC256x 指定为您的器件型号、以便那里的专家可以为您提供帮助。 我  完全不知道 SPPLEDEMO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然是 Charles。 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    还有一个疑问、我想使用 SPI 通信读取一些传感器数据。 在示例 hello 程序中是可行的。 如果可能的话、您能告诉我如何在代码中实现。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您当然可以向 hello 程序添加代码。 只需将 SPI 代码添加到其中、获取传感器数据并使用 UARTprint 打印、如果需要的话。 TivaWare 中有许多示例。 hello 程序只是一个非常简单的程序。 您可以引用所需的任何示例。 为什么您也不查看 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripheral\ADC 中的示例。 尽管这些是 ADC 示例,但您可以看到这些示例如何从 ADC 获取传感器输入,并使用 UARTprint()进行打印。