This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:在安装的 Uniflash 中的何处查找毫米波雷达的 CCXML

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128995/uniflash-where-to-find-ccxml-for-mmwave-radars-in-installed-uniflash

器件型号:UNIFLASH

您好!  

在安装的 Uniflash 版本中、哪里可以找到毫米波雷达的通用 CCXML 文件? 如果不是现成可用的、是否可以使用 uniflash 的命令行实用程序生成它。  

我知道要创建独立包。 我不想创建整个软件包。 只需要毫米波雷达传感器的 CCXML 文件。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 UniFlash GUI 中、您可以选择下载为当前会话生成的 ccxml:

    [~ userid="529993" url="支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器-forum/112995/uniflash-Where-Where-fy-find-ccxml-for-mmwave-radars-ininstalled uniflash"]是否可以使用命令行实用程序生成它。  [/报价]

    谢谢

    Ki