This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:SRAM ECC 问题

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128077/tms570ls1114-sram-ecc-problems

器件型号:TMS570LS1114

我之前已经问过 E2E 上的闪存1位 ECC 和 SRAM 1位 ECC 之间的区别。 由于闪存本身的特性、校正后的数据不能写入闪存、也就是说、原始闪存地址上的数据不能校正和写入、但是 SRAM 校正后的数据会自动写入。 返回下图中的消息。

但是、在测试期间、我修改了 ECC 地址上的数据、然后读取相应的 SRAM 数据、这会触发1位 ECC 故障。 但是、ECC 地址上的 ECC 校验码没有被校正、之前错误的 ECC 代码仍然被保存。 此时、当 SRAM 数据被触发读取时、1位 ECC 故障未被触发。 也就是说、ECC 校验码被校正、但为什么我看到存储器数据仍然错误、如下图所示;

仅当重新写入 SRAM 数据时、相应地址上的 ECC 检查代码才会更新为正确的值、如下图所示。 因此、我对如何校正 SRAM 的 ECC 有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    如果 SRAM ECC 被启用、读取具有1位 ECC 错误或数据错误的内存位置将触发 ESM 标志、并且数据将被纠正并将校正的数据保存回内存位置。

    我进行了测试、每次读取数据时都会更正数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何验证读取数据时64位数据错误是否会得到纠正、因为当我修改数据时、将写入相应的 ECC 检查代码、因此数据将始终与 ECC 检查代码一致、也就是说、我需要修改数据、 但相应的 ECC 校验代码不会改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaohong、

    当翻转 RAM 数据的位时、它的 ECC 将由 RAM 包装程序自动更新。