This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:调试打印

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129694/tm4c1290nczad-debug-print

器件型号:TM4C1290NCZAD
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

定制 PCB 没有调试 UART。 我有一个 USB 转 SPI 适配器、用于向 TM4C 发送命令。 是否有方法可以将接收 SPI 数据打印到此 COM 端口?

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我可以考虑两种方法。 您可以使用常规 printf 命令将数据打印到控制台上、但这可能不是实时打印的理想选择、具体取决于您的应用。 另一种方法是使用 MCU 上的 USB 器件端口。 TM4C129上有一个 USB 控制器、您可以使用它枚举为 CDC 类器件、该器件的作用类似于 UART COM 端口。 您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\USB_dev_cdcserial 中找到示例。 首先在 LaunchPad 上尝试一下、感受一下它。 如果您的定制板 未填充 USB 器件端口、则第二种方法将不起作用。 如果是这种情况、我实际上没有一个好的解决方案。 如果您可以通过 USB 将命令发送到 TM4C 至 SPI 适配器、我希望您可以将数据发回 PC。 您的 PC 应该具有一些实用程序来接收和处理数据并在屏幕上打印。