This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PM:USB D+ D-绝对最大额定值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129525/tm4c1233h6pm-usb-d-d--absolute-maximum-ratings

器件型号:TM4C1233H6PM

您好!

当 VDD 为3.3V  时、并将 PD4、PD5设置为 USB 功能

 PD4、PD5的绝对最大额定值是多少

3.3V+0.3?  还是5.5V?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     数据表中对此进行了说明。 请参阅下面的内容。  

    10.1信号说明
    GPIO 信号具有备用硬件功能。 下表列出了 GPIO 管脚及其
    模拟和数字交替功能。 当配置为输入时、所有 GPIO 信号均可耐受5V 电压
    但 PD4、PD5、PB0和 PB1的电压限制为3.6V