This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:可实现最快的计时器值

Guru**** 2459070 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129449/tms570lc4357-fastest-timer-value-taht-can-be-achieved

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

希望使用 RTI 生成一个定时器来从单线器件(DS28E05)..it 进行写入和读取、该定时器仅以扩展速度运行。

通过 DS 的制造商使用软件文档读取1线制时序/控制时、他们表示分辨率为0.25uSec、这样就可以设置1线制读写的各个"段"。我想可能只有0.5u 会这样做。

问:我可以从 RTI 获取该计数分辨率吗?...

问:是否可以使用 halcogen 设置该分辨率?..(如果完全可以进行分辨率)

问: N2HET ...如果 RTI 受到限制、是否有一个选项?...如果有、为"比较"设置 N2HET 的示例、此时我设置 I/O 的状态(即 I/O 是1线的数据线)

我一直在使用 halcogen 设置...调整 PLL2时钟速率作为 RTI1的源、然后使用 RTI 的比较/计数器设置...

如果可能、请告诉我。

和通常情况一样

感谢您的任何想法/建议/建议

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

    [引用 userid="42575" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129449/tms570lc4357-fested-timer-value-taht-cance-d"]Q:我可以从 RTI 获取该计数分辨率吗?[/引用]

    是的。 最大 RTI 时钟为110MHz、因此您可以得到0.03us RTI 周期。

    如果 CPU=300MHz、RTI=75MHz、则可以得到0.05us RTI 周期

    [引用 userid="42575" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129449/tms570lc4357-fested-timer-value-taht-cance-bade"]Q:是否可以使用 halgen/quote (如果可以)设置该分辨率?]

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  你是大师!