This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:无法停止器件

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127930/tms570ls0714-unable-to-halt-device

器件型号:TMS570LS0714

大家好。 最近、当我使用具有 SPI-DMA 功能的 tms570ls0714芯片时、由于配置错误、无法调试该芯片。

测试连接成功,但调试刻录程序时将报告错误,如下所示:连接到目标时出错:错误- 2062 @ 0x0无法停止设备。 在   DMA 配置期间、SPI 的 buf 寄存器的地址似乎被错误写入。 我可以使用什么方法来重新调试芯片或擦除芯片的内部程序?

,、我似乎无法将引导模式配置为 C2000芯片 Δ Σ、因此无法从 RAM 启动程序。谢谢。

此致、

Lihua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    问题可能是由您编程的代码引起的。 闪存中的代码使 CPU 反复进入一个异常状态、并且 CPU 不能进入一个调试状态。

    请尝试以下过程以让 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口、然后启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口。
    3. 按住 RESET (nRST)按钮。
    4. 释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”。
    5. 应在几次尝试后连接电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我已经尝试过这些步骤、并擦除我的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您的问题已得到解决。 谢谢