Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
在 MSP432E401Y 以太网差分信号数据表中、提到了 LVCMOS、

但以太网是差分信号、而 LVCMOS 标准适用于单端信号 RITE?
还要确认以太网数据信号的电压电平!
请澄清!
此致、
Aravind
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
您好!
在 MSP432E401Y 以太网差分信号数据表中、提到了 LVCMOS、

但以太网是差分信号、而 LVCMOS 标准适用于单端信号 RITE?
还要确认以太网数据信号的电压电平!
请澄清!
此致、
Aravind
您好!
LVCMOS 正确。
尽管差分电压电平的数据表中未提及、但您可以在 Wikipedia 中找到以太网物理层。 https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair#:~:text=A%2010BASE%2DT%20transmitter%20sends,V%2C%20or%20%E2%88%921%20V。
10BASE-T 发送器发送两 个差分电压、+2.5V 或−2.5V。 100BASE-TX 发送器发送三个差分电压、+1V 、0V 或−1V。