This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TMS570LS1114 CAN#39;t 使用调试器连接到微控制器

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128695/tms570ls1114-tms570ls1114-can-t-connect-to-microcontroller-using-debugger

器件型号:TMS570LS1114

尝试使用 JLink 调试器连接 TMS570LS1114时出现问题、如果尝试将微控制器连接到调试器、则会出现以下问题:

当我尝试断开微控制器连接时、会出现以下问题:

CortexR4:错误:STAT [JLINKARM_IsHalted()调用]失败!
CortexR4:20次尝试后无法确定目标状态
CortexR4:GEL 输出:闪存@地址0x0的存储器映射设置