主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我正在尝试构建一个访问(假?)的测试程序 EEPROM。 我看到 example_ti_fee_Write_Read.c 就是这样做的、并将其整合到项目中。 我得到以下错误:
>>编译失败
source/subdir_rules.mk:9:目标'source/example_TI_fee_Write_Read.obj'的配方失败
"C:\Users\plu\Documents\TMS_XL2-570LC43-examples\TMS570LC43_fee\include\fee 接口.h"、第88行:致命错误:无法打开源文件"fee_cfg.h"
1在编译"../sources/example_TI_fee_Write_Read.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[SOURCE /示例_TI_FEE 写_READ.obj]错误1.
****构建完成****
源自 FEE 接口.h:
#include "ti_fee_cfg.h"
#if (TI_FEE = 0U)/*仅在自动扫描上下文中包含以下宏*/
#include "fee_cfg.h"
#include "NVM.h"
#define FEE 无0x00U //对单个位错误不采取任何操作,(用更正的数据进行响应),*/
/*不可纠正的错误读取返回错误(ECC 或奇偶校验故障的多位错误)。 *
/*对于没有 ECC 的设备(它们可能具有奇偶校验或不具有奇偶校验),唯一有效的选项是无。 *
#define FEE 修复0x01U /*通过重新编程可修复单个位"零"错误、单个位"一"错误*/
/*将通过将当前条目标记为无效并将数据复制到新条目来解决,*/
/*不可纠正的错误读取返回错误(ECC 或奇偶校验故障的多位错误)。 *
TI_FEE 驱动器应该为0还是 none-0? 如果是非零、则它在哪里设置? 如果为0、那么 fee_cfg.h 应该来自哪里?
谢谢。