This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2634中的 eMMC 引导

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129186/am2434-emmc-booting-in-am2634

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:AM2634

尊敬的香榭丽舍

您能否告诉我 AM2634是否支持 eMMC 引导、并可通过 AM2634的 GPMC 连接并行 NAND (或 NOR)?

  • eMMC 引导
  • 用于 NAND (并行)的 GPMC

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    目前,这两种方法都不受支持。

    [~ userid="3169" URL"μ C/support/microrims/arm-based microrims-group/arm -based microrims/f/arm based microrims-forum/1129186/am2434-eMMC-booting-in-am2634"] eMMC Boot

    该版本计划作为 MCU+ SDK 8.5~8.6版本的一部分发布。

    [引用 userid="3169" URL"~μ C/support/microrims/arm-based microrims-group/arm -based microrims/f/arm based microrims-forum/1129186/am2434-eMMC-booting-in-am2634"]用于 NAND (并行)的 GPMC

    这是计划在明年的某个时候进行的。 优先级可能是 GPMC 或。 太早、无法承诺任何事情。

    希望这会有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    感谢您的回答。

    对于 eMMC 引导、

    我在 TRM 中找不到任何用于 eMMC 引导的内容。 在 SDK 中实现 eMMC 引导后、我们是否在 TRM 中更新了它?

    对于 GPMC for NAND (并行)、

    实际上、我得到的响应表明、在低于 e2e 的情况下、我们不会再支持 AM263x 中的 GPMC。 您是否意味着尚未决定、我们需要在明年对此进行研究?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098427/am2634-gpmc-driver-for-nor-flash/4069674#4069674

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    很抱歉造成混淆。

    AM263x ROM 不支持 eMMC 引导模式(仅支持 UART 或 QSPI)、因此无法从 eMMC 直接引导。 我们将再次与软件团队核实、但我们相信在8.5/8.6中将启用的是混合模式、其中主 SBL 仍将从 UART 或 QSPI 引导、然后 SBL 可以从 eMMC 加载应用。

    关于 GPMC、由于未决勘误表(如下所示)、AM263x SOC 也不支持该功能。

    GPMC i2313—GPMC:NAND 和 FPGA/FIFO 的低于32位读取问题