This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:中止/预取中止调试

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127878/tms570ls3137-dabort-prefetch-abort-debugging

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我正在使用 C++和 C++打包的 FreeRTOS 构建应用程序。 一切都正常、但在执行一段时间后、MCU 进入 dabort 例程(很少有预取中止)。 我成功跟踪了哪个任务会产生问题、禁用了它、其余任务正常工作。 问题是、此任务需要工作、因为其功能是我的应用程序的核心-它是微秒任务调度程序。 我不知道任务为什么会在一段时间后失败、我观察到堆栈增长、对于所有任务、从执行开始到结束、它都保持不变 我不使用动态分配、所有内容都是静态分配的。 我正在使用 SEGGER 臭氧跟踪故障-请在各种中止后查找随附的寄存器转储。

如果有任何错误跟踪提示、我将不胜感激。

您好!

Bartosz

e2e.ti.com/.../Ozone_5F00_Registers_5F00_1_5F00_Dabort.csve2e.ti.com/.../Ozone_5F00_Registers_5F00_1_5F00_Dabort2.csve2e.ti.com/.../Ozone_5F00_Registers_5F00_1_5F00_Dabort_5F00_Alignment.csve2e.ti.com/.../Ozone_5F00_Registers_5F00_1_5F00_Dabort3.csve2e.ti.com/.../Ozone_5F00_Registers_5F00_1_5F00_Prefetch.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与寄存器的值不同、每个数据中止的状态和故障地址不同。  在启用 SECDED 之前、所有 ATCM 程序存储器空间(闪存组0和组1)的 ECC 值必须被编程到闪存中。 此 CAB 通过使用链接器脚本来完成。

    https://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/How_to_Guides/index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是使用链接器脚本生成 ECC 的示例:

    e2e.ti.com/.../5543.sys_5F00_link.cmd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据示例更改了 sys_link.cmd 文件、但它没有帮助-我有另外两个预取和数据中止示例。 有趣的是、有时 MCU 会进入_c_int00几次、然后会发生数据中止。 请查找随附的 sys_link.cmd 和两个寄存器转储。

    e2e.ti.com/.../Ozone_5F00_Registers_5F00_1_5F00_220819_5F00_Dabort.csve2e.ti.com/.../Ozone_5F00_Registers_5F00_1_5F00_220819_5F00_PrefetchAbort.csve2e.ti.com/.../sys_5F00_link.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了提到应该打开 ECC 生成。 否则不会生成 ECC。

    CCS 工程属性-->编译--> ARM 链接器-->高级选项-->链接器输出  

    在链接器输出面板中、为"控制 ECC 生成是打开还是关闭"选择"打开"

    加载代码时、请取消选中"Auto ECC Generation"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用 CCS 进行开发、但我已为链接器添加了--ecc=on 标志、现在我可以看到 ECC 区域确实已刷写。问题仍然存在、 但行为完全不同-程序运行34秒、然后复位(调试器在_c_int00上停止)、从断点释放后、它运行34秒并复位、等等。 我是否可以与您分享任何信息来帮助我解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STC 在 CPU 自检或 STC 自检完成后生成一个 CPU 复位。 您是否正在执行 CPU 自检和 STC 自检?

    是否 启用 看门狗? PLL 跳周或振荡器故障也会触发器件复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我没有使用看门狗、请找到已启用的所有测试。 不过、我不知道 CPU 自检和描述的行为之间的连接在哪里? 当我注释掉我的周期性任务时、没有复位、应用程序正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的配置中未启用 CPU 自检和 STC 自检。  

    [引用 userid="516320" URL"~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/1127878/tms570ls3137-dabort-prefete-aborting/4188379#4188379"]当我注释掉我的定期任务时、应用程序正常工作[引用/复位]。

    周期性任务有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、它在 FreeRTOS 定时器任务(TMR 服务)环境中工作、其优先级设置为31 (最大优先级为32)。 它每500ms 触发一次、以检查最近是否有任何计划的操作-让我们将其称为软件看门狗。

    在启动该计时器之前、在微秒计时器(基于 RTI)初始化时、会调用回调方法、该方法会向事件调度器添加具有相同回调的另一个操作、该方法每200ms 调用一次、从而满足看门狗的要求。 调度程序是根据链接列表编写的。

    因此、假设有一个从中断上下文(RTI 比较)触发的循环回调和一个从 FreeRTOS 计时器任务上下文触发的软件看门狗。 如果我禁用这些功能、一切都像一种魅力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用两个计时器:一个用于 FreeRTOS 计时器、另一个用于应用任务。 要启用第二个 RTI 比较、您需要手动修改 functin prvSetupTimerInterrupt (void)的代码:

    静态空 prvSetupTimerInterrupt (void)位于 OS_port.c 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经这么做了、我的 RTI 比较接口工作正常。 问题是、在这~30秒后、可能会导致系统崩溃、但我看不到原因。 我的源代码摘录是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="516320" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1127878/tms570ls3137-dabort-prefete-abortion/4189887#4189887"]我的源代码摘录是否有帮助?[/quote

    摘录会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么从一开始:

    e2e.ti.com/.../sys_5F00_main.cpp

    这是主例程、没有什么特别之处、生成 HAL 初始化、然后生成日志任务(优先级22)和用户空闲任务(优先级1)。 日志记录任务只执行写入缓冲区和通过 SCI 初始化 DMA 传输。

    用户空闲任务初始化(主循环目前不执行任何操作):

    e2e.ti.com/.../user_5F00_idle_5F00_task.cpp

    逐行初始化微秒计时器(稍后会进行更多详细信息、因为这是"失败"计时器)、 然后从 FEE 读取引擎配置、生成 ADC 周期性任务(优先级为30、它在500Hz 频率下工作、除了轮询内部 ADC 以获取转换结果并将值转换为电压之外什么都不做)并启动、然后初始化两个传感器。

    微秒计时器:

    e2e.ti.com/.../microsecond_5F00_timer.cpp

    这里有所有有趣的东西。 在定时器初始化(第58行)上执行了低级初始化(除了 RTI 设置)、然后硬件定时器在它确实正常工作时进行验证(一个事件被安排在将来、任务被暂停一段时间、然后一个测试操作被执行标志被检查)。 接下来的两行是导致故障的行、如果我将其注释掉、则一切都正常(第66-68行)。 首先、执行回调-此回调将安排未来的另一个事件、可以在此文件底部找到调度程序的框架。 这种定期执行的事件会满足第68行中产生的看门狗要求-如果1200ms 内没有发生任何事件、则表示出现了严重错误。

    就是这样、如果您需要其他东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将学习您的代码、下周回来。