This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 cc3220SF 网络处理器的查询

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129550/queries-regarding-network-processor-of-cc3220sf

主题中讨论的其他器件:CC3220SF

你(们)好

我将 CC3220SF - LaunchXL 与 AWS FreeRTOS SDK (2个不同的 SDK 版本)配合使用。
使用 AWS IoT 无线更新 v3.0.0和 FreeRTOS OTA V1.1.1时、我在云端找到了以下错误代码。

‘d‘re地图’:‘‘Sason’:0x01ffd7cf:0xfffffffffe’}
‘d‘re地图’:‘‘Sason’:0x01ffd79b:0xfffffffffffe’}
‘d‘re地图’:‘‘Sason’:0xe3ffd79b:0xfffffffffe’}
‘d‘re‘地图’:{‘上一页’:0xe0000000:0xfffffffff8’}
‘d‘re‘地图’:{‘Sason’:0x0000000c:0x00000004’}

如果这些主要错误和子错误代码中的任何一个意味着错误、以及何时发生这些错误、我能得到一个详细的解释文档吗?

谢谢、此致、

Vaishnavi