This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:已将芯片勘误表的权变措施应用于 MCU+ SDK?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129164/am2431-workaround-of-silicon-errata-has-been-applied-to-mcu-sdk

器件型号:AM2431

您好!

 

芯片勘误表文档似乎经常被修订。 这些勘误表的变通办法将被/已经应用于 MCU+ SDK?

如果应用了其中的一些解决方法,我们如何知道应用了哪个勘误解决方法?

我在 SDK 的发行说明中看不到这一点。

此致、

Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    好的地方。  到目前为止、我们的 SDK 文档中还没有一节内容、有关包含软件权变措施的勘误表的信息也是单独传达的。

    但在 SDK 文档中或作为 MCU+ Academy 的一部分、这是完全有意义的。

    我已提出内部要求、将其作为文档的一部分添加。 我们将尝试在下一个 SDK 版本中启用此功能。  

    以下是 JIRA ID 供参考(请注意、这是内部 JIRA ID、因此您无法访问、共享仅供将来参考)

    [MCUREQ-1365]文档-包括所有 SOC 的勘误表<->软件权变措施信息-德州仪器 JIRA

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    我们在与他们会面期间收到了一些反馈、因此能够根据文档中的勘误表编号查找勘误工作区也很有帮助。 希望这对结构化的可能方法有所帮助。

    最棒的

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari-San、

    是的、这就是计划。 我将在收到软件团队关于软件文档中的文档计划的消息后向您提供更新。

    此致、

    Prasad