This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP、SafeTI-HALCoGen-CSP

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SAFETI-HALCOGEN-CSP, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111273/tms570ls3137-safeti-hercules-diag-lib-csp-safeti-halcogen-csp

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSPSAFETI-HALCOGEN-CSPHALCOGEN

您好!

当我完成安装后 、SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP,SafeTI-HALCoGen-CSP、并已检查 doc 文件夹。

我没有找到与安全相关的应用条件相关的文档、您能否单独提供这些文档?

谢谢。

此致、

张勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanghong、

    安装 CSP 后、某些文档会复制到 docs 文件夹中。 您还需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    在 EN50128中  

    7.3.4.7使用预先存在的软件应遵守以下限制。

    c)对于软件安全完整性等级 SIL 3或 SIL 4、应采取以下预防措施:

    核查和验证过程应确保

    1)预先存在的软件满足分配的要求、
    2) 2)检测到预先存在的软件的故障、并 保护预先存在的软件集成到的系统免受这些故障的影响、
    3)满足有关现有软件环境的假设。

    此处使用的是 SAFETI 软件。

    我想知道  预先存在的软件的这个环境是  用户指南的安全手册中的假设和约束条件、还是其他的环境?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张勇、您好

    您的安装是否包含我之前的消息中提到的文档?

    由 HalCoGen 生成的软件是在一个 SIL3/ASILD 认证过程中开发的。 有一个选项卡指示可以选择使用安全初始化进行引导。  您可以使用 SafeTI 诊断库中的启动文件。

     由 HalCoGen 和 SafeTI 诊断库生成的软件未经认证。 我们提供了 CSP 封装、可帮助您为评估人员创建测试证据、证明其适合功能安全使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我的安装与您的安装相同。

    在2.4.0_LDRA_Lless 文件夹中、包含 一个 libs 文件夹。 这些库是否经过 TI 认证。 这意味着我可以直接使用该库 、而无需再进行单元测试。

    同时、 这些库或由 HalCoGen 生成的源代码是否有单独的安全相关应用条件文件? 这是我提出的第一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HalCoGen 和 SafeTI 诊断库未通过认证。 客户需要认证其应用程序代码和 HalCoGen 生成的代码以及 SDL。