请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 我无法在 CCS 中编译以下代码
static inline void *OsReadMainStackPtr(void)
{
void *result = NULL;
asm volatile( "MRS R1, CPSR\n\t"
"CPS #0x13\n\t"
"MOV %0, SP\n\t"
"MSR CPSR_c, R1\n\t" : "=r" (result));
return result;
}
它抛出错误
error #18: expected a ")"
在 "MSR CPSR_c、r1\n\t":"=r"(结果);
在 IAR 中正确编译上述代码。