This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:CDC 模式下的最大数据传输容量

Guru**** 2545250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129973/tm4c129xnczad-maximum-data-transfer-capacity-in-the-cdc-mode

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好,

在 USB CDC 模式下、每1ms 可以传输多少字节的数据、


谢谢你。

非常感谢、

RAY YANG