This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:USB 器件:为什么 TI#39;s USB 器件描述符仅为单个字符?

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129809/tm4c123ge6pm-usb-device-why-ti-s-usb-device-descriptor-only-single-char

器件型号:TM4C123GE6PM

您好!

我正在尝试更好地了解如何将批量 USB 2.0 TM4C Launchpad 项目转换为基本批量管道、从而使用 libusb-Win32将数据移动到软件、使其像 TI 定制 HID 数据管道示例应用程序一样工作。  无论如何、我的问题是、为什么器件描述符在调试器中显示为单个字符而不是结构。  请参阅以下 code composer 的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在该结构内为器件描述符存储的数据只是指向其实际位置的指针。

    CCS 无法将该指针的数据展开到该结构的视图中、因为从技术上讲、该结构中没有数据。

    此致、

    Ralph Jacobi