This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:MCAL 支持和以太网功能检查

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1128021/am2732-mcal-support-and-ethernet-feature-check

器件型号:AM2732

尊敬的专家:  

我们正在评估 AM2732项目。 下面的两个功能很重要、 需要与您确认。  

   AM2732是否支持 MCAL/AUTOSAR?

   2.对于以太网,我们是否支持每秒硬件脉冲(PPS 输出)?   

此致、

张弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    AM2732支持 MCAL/AUTOSAR、TI 提供 MCAL 包、可在 NDA 基础上向我们的营销团队申请。

    。  https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=337487∏_no=AM263X_RESTRICTED_DOCS_SAFETY&ref_url=EP-Proc-Sitara-MCU 

    关于以太网查询、我已要求我们的以太网专家作出回应。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy、

    [~ userid="358109" URL" URL"/support/microriers/arm-based microrims-group/arm -based microrims/f/arm based 微控制器-forum/1128021/am2732-mcal-support-and-ethernet-feature-check "]

       2.对于以太网,我们是否支持每秒硬件脉冲(PPS 输出)?   

    [/报价]

    关于 PPS、是的、AM273x 硬件支持 PPS 输出。

    以下是将触发硬件推送事件的输入引脚。 这通常由电路板上的 GPS PPS 以1Hz 分辨率触发

    * MSS_CPTS0_HW1TSPUSH

    * MSS_CPTS0_HW2TSPUSH

    以下 是可由 CPTS 模块(CPSW 内部)以配置的频率驱动的输出引脚。 如果在 AM273xx 上执行 PTP 协议、这些将与全局网络时基同步

    MSS_CPTS0_TS_COMP

    * MSS_CPTS0_TS_SYNC

    * MSS_CPTS0_TS_Genf

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ,G Kowshik, Prasad。