This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何在 Halcogen 中选择 SCI 引脚上拉/下拉使能

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110683/tms570ls0432-how-to-select-sci-pins-pullup-pulldown-enable-in-the-halcogen

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGENBQ76PL455A-Q1

您好!

我将使用 TMS570LS0432演示 SCI 函数并使用 Halcogen 设置 SCI 引脚。

但是、我发现没有任何块可以在   Halcogen 中选择 SCI 引脚上拉/下拉使能。

我想启用 TX 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接收和发送数据都采用非归零(NRZ)格式、这意味着发送和接收线路在空闲时处于逻辑高电平。  

    您可以启用使用 SICCGIO7寄存器的拉电流、并使用 SCIGIO8寄存器选择拉电流类型(向上或向下)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法理解 使用 SICCGIO7寄存器、使用 SCIGIO8寄存器选择上拉或下拉类型。  

    可以为我演示吗?

    因为我找到了 bq76PL455A-Q1示例代码、所以选择了 Rx 引脚中的 SCI 引脚上拉/下拉使能、但我不能这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例正确。

    1.将0写入 PIO7寄存器以启用该拉电阻(上拉或下拉电阻)

    2.向 PIO8寄存器写入1以选择上拉电阻、向 PIO8写入0以选择下拉电阻