主题中讨论的其他器件:AM2732
Howdy。 我想测量此 MCU 上电以及准备好与以太网 PHY 通信所需的时间。
在测试板中、该 MCU 连接到 DP83TC812 PHY。 我正在尝试在该板上执行 TC10唤醒/睡眠测量。 其中一项测量涉及测量 MCU 启动所需的时间、并将 PHY 配置为主设备、以便其可以链接到远程 PHY。
- 在 MDIO 数据线上查看任何活动需要584ms。 换言之、复位信号变为高电平需要584ms 才能在 MDIO 线路上显示任何数据。 我假设 MCU 已通电并准备好与 PHY 通信、对吧? 此时间间隔是否过长?
- PHY 配置为主(从机开始)并与另一个 PHY 链接需要330ms。 330ms 的间隔显示了一个 MDIO 数据流被发送到 PHY、在该数据的某个点、我假设正在发送一个主配置信号。 是否有办法检查何时发送此特定配置信号? 我假设除了主器件配置外、还会发送其他指令。