This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:ADC 基准电压 VADREFHI 和 VADREFLO 之间所需的最小差值

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130095/tms570ls1227-minimum-required-difference-between-adc-reference-voltages-vadrefhi-and-vadreflo

器件型号:TMS570LS1227

您好!

TMS570LS1227数据表提到、VADREFHI 和 VADREFLO 都 可以设置  为 VSSAD 和 VCCAD 之间的值。 但是、您能否澄清 一下 VADREFHI 和 VADREFLO 之间的最小电压差应该是多少? 例如、如果 VADREFLO 被设定为0V、VADREFHI 的最小值应该是多少以确保 ADC 按预期运行?

谢谢、此致、

Vimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    VREFHI 的最小值为 VSSAD、该值在器件数据表中指定。

    模拟转换范围取决于基准电压:ADREFHI 和 ADREFLO。 ADREFHI 是 最高参考电压、也是可被转换的最大模拟电压。  等于 ADREFHI 或更高的模拟输入电压会导致输出代码为0xFFF、分辨率为12位。 ADREFHI 和 ADREFLO 都必须被选择为不超过模拟电源:VCCAD 和 VSSAD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    这是否意味着、如果我将 ADREFLO 设置为0V、将 ADREFHI 设置为0.5V、那么 ADC 将在测量此范围内的输入电压时提供准确的结果? ADREFHI 和 ADREFLO 之间是否没有对最小电压差的要求?

    谢谢、此致、

    Vimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    不可以、0.5V 不起作用。 对于在 VCCAD=3.3V 下运行的 ADC、REFHI - REGLO 应该大于= 3V。 对于在 VCCAD=5V 下运行的 ADC、REFHI 和 REFLO 之间的差异应该大于=3.6V。

    运算放大器可用于为输入信号提供增益和电平转换、以匹配 ADC 的输入范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    感谢您的澄清。

    谢谢、此致、

    Vimal