This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:FMEDA

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121791/rm48l952-fmeda

器件型号:RM48L952

你好

请提供实际 FMEDA 报告、其中包含潜在故障模式及其对总故障率的分布。

此致

Alex Labykin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我正在与内部团队进行核实、以获取所需的信息。 将在明天之前进行更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对拖延表示歉意。 内部团队似乎仍在处理此问题。 请多给我一点时间,我应该在本月底之前有一个回复

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我收到了内部团队的回复。 这些文档不能在此表单上公开发布。 为了便于您访问、我需要了解以下详细信息、

    您的全名、  

    您的组织电子邮件 ID。 提交这些详细信息后、我们的内部团队将通过电子邮件为您提供访问权限。

    谢谢