主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SysConfig
您好!
我使用开发板 AM263x-LP 并在 CCS 调试模式下使用示例。 我导入了 SBL_QSPI 示例并进行了弓形处理-它没有在终端上打印任何消息。 然后我尝试了 hello_world 示例、它运行良好、因此这不是设置问题。
我尝试了两个 SDK 软件包:08_03_00_23和08_02_01_08、两者都不适合我。
我尝试的另一件事是:
1) 1)刷写器件并通过 QSPI 引导加载、方法是使用 SDK 08_02_01_08中的预构建程序 SBL_QSPI.release.tiimage 或 sbl_qspi.debug.tiimage、两者都可以正常工作。
2) 2)但在我使用从 SBL_QSPI 示例构建的 tiimage 替换预构建版本后、刷写器件正常、但 QSPI 引导加载不起作用-它不会打印正确的消息、而只是一些随机数。
3) 3)对于 SDK 08_03_00_23、只有预构建的 sbl_qspi.debug.tiimage 工作正常、而 不是 SBL_QSPI.release.tiimage
有什么想法吗?
谢谢、
文开