This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:同一批次中的不同序列号

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129924/tms570ls0714-different-serial-number-in-same-lot

器件型号:TMS570LS0714

 同一批次中有不同的序列号。

①批次:2332772PHI:24C887W 和24C54PW

②批次:2215657PHI:24CGZGW 和24CGZ1W

您能帮我讲一讲差异吗? 以及出现这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与我的内部团队进行核实、我很快会回来与您联系。

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon Yu、

    一个批次中通常有多个序列号、其生产日期代码显示该批次的封装/测试时间。 如果可订购器件型号相同、则不应存在差异。

    --

    谢谢、

    Jagadish。