This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137 -未使用的 GPIO

Guru**** 2758065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109176/tms570ls3137-tms570ls3137---unused-gpios

器件型号:TMS570LS3137

您好!

在 spna173 (降低功耗) 部分3.1中、所有未使用的 GPIO 引脚都应配置为输出并设置为低电平、以避免"浮动电压或击穿电流"导致功耗增加。

这是否也适用于所有可设置为 GIO 的外设引脚、即使它们没有上电、还是仅适用于 GPIO A 和 GPIO B 引脚?

如果 GPIO 或 GIO 引脚的默认状态是通过下拉输入的、那么为什么不能在上电后将未使用的引脚保持在其默认状态? 如果输入默认被下拉、为什么会有"浮动电压"?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    [~引脚 userid="524388" URL"μ C/support/microriers/arm-based microrims-group/arm -based microrims/f/arm based 微控制器-forume/1109176/tms570ls3137-tms570ls3137---unused_gpoos"]1. 这是否也适用于所有可设置为 GIO 的外设引脚、即使它们未上电、还是仅适用于 GPIO A 和 GPIO B 引脚?

    可用作 GIO 引脚的所有 I/O 引脚。 例如、通过配置引脚多路复用器、可将焊球 D3 (SPI2NENA/SPI2NCS[1])用作 SPI2ENA 或 SPI2NCS[1]、然后通过编程 SPI2 SPIPC0寄存器将 D3配置为 GIO 引脚。

    拉电流控制和拉电流类型由 SPIPC7和 SPIPC8中的值决定。  

    [~引脚 userid="524388" URL"μ C/support/microriers/arm-based microrims-group/arm -based microrims/f/arm based 微控制器-forume/1109176/tms570ls3137-tms570ls3137---unused_gpoos"]2. 如果 GPIO 或 GIO 引脚的默认状态是通过下拉电阻器输入的、那么为什么在上电后将未使用的引脚保持在其默认状态是不够的? 如果输入默认被下拉、为什么会有"浮动电压"?

    对于专用 GIO 引脚(GIOA 和 GIOB)、默认状态为输入和下拉。 如果输入引脚悬空、则该引脚的电压电平不是固定的、有时可能是0.5VCC、0.3VCC。 在这种情况 下、器件从外部0.5VCC (例如)到内部 GND 泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢你的答复。 我想跟进一些其他示例/问题。

    例如、我们不使用引脚 N17 (EMIF_NCS[0]/rtp_data[15]/N2HET2[7])。  默认情况下、该引脚在 IOMM 中设置为 EMIF_NCS[0]、其默认状态为高电平。 我们是否应该重新编程 IOMM 以选择 可配置为 GPIO 的 N2HET2[7]并将其配置为输出驱动低电平?

    2.关闭的外设 (例如 LIN)可以用作 GPIO、还是需要开启?

    如果需要打开外设以将其设置为 GPIO 状态、那么它是否会消耗更多的功率?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="524388" URL"μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109176/tms570ls3137-tms570ls3137-tms570ls3137---unused-gpoos/4111316#4111316]1. 例如、我们不使用引脚 N17 (EMIF_NCS[0]/rtp_data[15]/N2HET2[7])。  默认情况下、该引脚在 IOMM 中设置为 EMIF_NCS[0]、其默认状态为高电平。 我们是否应该重新编程 IOMM 以选择 可配置为 GPIO 的 N2HET2[7]并将其配置为输出驱动的低电平?

    我认为保留此 CS 引脚作为其默认状态是可以的。

    [~引脚 userid="524388" URL"μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109176/tms570ls3137-tms570ls3137-tms570ls3137---unused-gpoos/4111316#4111316"]2. 关闭的外设 (例如 LIN)可以用作 GPIO、还是需要为此开启?[/QUERP]

    如果 SCI/LIN 模块处于复位状态、SCI 引脚在内部上拉。 它处于 GPIO 模式、但由于模块处于复位状态、因此不能对更改拉类型进行编程。 我不建议打开模块并重新配置它。

    [~引脚 userid="524388" URL"μ C/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109176/tms570ls3137-tms570ls3137-tms570ls3137---unused-gpoos/4111316#4111316]3. 如果需要打开外设以将其设置为 GPIO 状态、那么它是否会消耗更多的功率?

    如果引脚的默认值是输入、并且没有内部拉电阻器、我建议添加一个外部拉电阻器