This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:FreeRTOS 中的 LwIP UDP 服务器或客户端示例

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130169/tm4c1294ncpdt-lwip-udp-server-or-client-example-in-freertos

器件型号:TM4C1294NCPDT

我正在寻找一些基于 FreeRTOS 的 LwIP UDP 服务器或客户端示例。

有人有任何提示吗? 感谢您的帮助...

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们的以太网专家目前不在办公室、但将在本周晚些时候对此进行评论。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ralph。

    包含 LwIP-1.4.1的 TivaWare_C_Series-2.2.0.295是否准备好使用 Netconn API?

    我看到一些旧文章说只能使用 Raw API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我不确定"唯一可行"是否准确。 我们在 TivaWare 中只有示例工程、例如 Raw API、但我不知道使用 Netconn/Socket API 是否存在特定问题。

    我的同事已经对 FreeRTOS / lwIP 进行了一些初步调查、因此我想推迟到他当前对此主题的调查结果、他明天应该回来。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="526981" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/1130169/tm4c1294ncpdt-lwip-udp-server-or-client-example-in-freertos/4195622#4195622]

    包含 LwIP-1.4.1的 TivaWare_C_Series-2.2.0.295是否准备好使用 Netconn API?

    我看到一些旧文章说只能使用 Raw API。

    [/报价]

    为了使 lwIP 使用 Netconn API、还必须存在 RTOS。 借助 RTOS、可根据 lwIP 文档使用原始和 Netconn API。 尽管如此、我们目前还没有使用 lwIP Netconn API 的示例和支持。 我们在 TivaWare 库中提供的示例都使用不带 RTOS 的 Raw API。  对于 lwIP Netconn+RTOS 的支持可能是我们需要考虑的问题、但目前我们没有时间表。