请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
大家好:
在我的项目中、我们使用 RTIFRC0作为系统周期、我认为 RTIFRC0基于 GCLK (300MHz)。
然而、当我改变 HCLK 和 VCLK1、2、3时、我发现 RTIFRC0的计数器速度也改变了。
那么、RTIFRC0的时钟源是什么?
祝你一切顺利
锂离子电池
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
在我的项目中、我们使用 RTIFRC0作为系统周期、我认为 RTIFRC0基于 GCLK (300MHz)。
然而、当我改变 HCLK 和 VCLK1、2、3时、我发现 RTIFRC0的计数器速度也改变了。
那么、RTIFRC0的时钟源是什么?
祝你一切顺利
锂离子电池
您好、Li、
我们还可以选择 VCLK 作为 RTI 时钟源、默认情况下、重置后 RTI 时钟源仅为 VCLK。

您也可以在 HalCoGen 中找到同样的东西

如上图所示、后置 RTI1源被选为 VCLK、这意味着当您更改 VCLK1频率时、它也会更改应用于 RTI 模块的时钟。
在这里、您还可以按 如下所示选择 POST SOURCE 至 Pre-SOURCE

之后、您可以在 PRE SOURCE (即 OSC、PLL1或 PLL2等)、在这种情况下更改 VCLK 分频器不会影响 RTI 时钟。
--
谢谢、
Jagadish。