This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:使用 TM4C 进行 USB 高压测试

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1130329/tm4c129xnczad-a-usb-high-pressure-test-with-tm4c

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好,

我的客户端使用 PC 应用、该应用通过 USB CDC 模式每秒向 TM4C 发送1000个数据包、

测试结果是 MCU 崩溃、

为避免这种情况、保护 TM4C 的方法是什么、谢谢。

非常感谢、

RAY YANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    它的数据包大小是多少? 64字节? 256字节? 它通过哪个端点发送?

    这里真的没有很多信息可供我评论。

    我们有其他客户强调测试 USB 堆栈、但我不记得任何 USB 全速问题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    应用程序每256字节@1ms 发送一次数据,但数据包大小为 USB 库中的64字节。(@447行)

    端点为默认值。

    RAY YANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    应用程序每256字节@1ms 发送一次数据,但数据包大小为 USB 库中的64字节。(@447行)

    端点为默认值。

    来自 Teledyne LeCroy USB Protocol Suite

    RAY YANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    哦、您有一台 LeCroy 分析仪、方便易用...! 这非常有用、您能获得测试和故障的捕获并附加它吗?

    我有相同的分析器、我可以查看捕获文件、然后查看我可以发现的内容。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    当我获取测试程序并捕获 USB 数据包时、

    我将为您提供信息、谢谢。

    此致、

    RAY YANG