This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:每次我将 N2HET2[14]引脚上的输入/输出配置更改为输出时、这似乎会使 MCU 崩溃。

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131575/tms570ls0714-each-time-i-alter-an-input-output-configuration-on-the-n2het2-14-pin-to-output-that-seems-to-crash-the-mcu

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

各位专家:

你好。

我需要你的帮助。 我们的客户正在使用以下 Hercules MCU:TMS570LS0714PGE。 他正在尝试使用引脚 N2HET[14]作为输出引脚向他发送信号。 信号通过 HET 程序生成。 但是、每次他检查引脚14的输出方向复选框时。 但是、尽管我复制了其他几个 HET 引脚中使用的实施过程、但他似乎无法使其正常工作。 在以下要点中、他将用于 HALCOGEN 中此过程的配置保留在了一起(每个要点都有一个编号相同的打印附件):

  1. PINMUX 选项卡配置:在第33行中、我选择了 HET2_14选项、并且没有发生冲突;
  2. HET2选项卡- HET2全局定时配置:没有什么特别的、正常时钟配置、LRP 和 HRP 预分频器都已明确定义;
  3. HET2选项卡-引脚8-15:我选择了位14方向(选项:dir)来将引脚配置为输出、我还选择了下拉配置(选项:PSL)。 我已经复制了针对用作输出的其他引脚实现的功能、这些功能正常。 但是、对于引脚 NHET2[14]、只要我启用 DIR 选项问题启动。

如果提供了这些信息、请询问您是否对我可能出错的事情有任何见解。 还尝试处理引脚 N2HET1[07]的引脚配置、该引脚是通过多路复用器与 N2HET2[14]共享的引脚。 还尝试匹配这两者之间的配置、但不知怎么可能无法使其正常工作。

祝你度过美好的一天!

此致、
乔塞尔